迎接高效电气化转型
我们的目标是帮助您实现电气化目标。因为我们可以共同创造一个由电力驱动的可持续未来。我们希望通过让您在不妥协的情况下实现大规模的电气化和混合动力,从而实现无缝衔接且经济的转型。通过这种方式,您可以在快速充电、船舶电气化和Power-to-X方面运行完全优化的应用程序,您可以一直依赖这些应用程序。为了实现这一点,我们需要将可再生能源和清洁能源集成到未来的智能能源系统中-为绿色氢、分布式电网和具有混合动力和电力系统的船舶供电。

丹佛斯传动概况
从我们的第一台低压变频器到最新发布的产品,由于在人员和研发方面的健康投资,我们一直处于技术突破的前沿。现在,今天,我们很自豪地拥有包括伺服产品、低谐波变频器和中压变频器在内的产品组合,旨在提供使我们的客户能够在不断变化的世界中脱颖而出的技术和数字解决方案。
传动新闻
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯携脱碳解决方案亮相第七届进博会,牵手合作伙伴共赴绿色转型之旅2024年11月5日星期二丹佛斯携能源、工业、城乡建设等领域脱碳解决方案重磅亮相亮相进博会,通过产品、方案和经典案例相结合的立体呈现,展示了行业如何通过现有的、具有成本优势的解决方案实现绿色转型的同时,有效提高竞争力。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯亮相第七届绿色工厂厂务大会2024年5月24日星期五5月23日,2024(第七届)绿色工厂厂务大会在江苏无锡盛大开幕。 丹佛斯携其厂务解决方案亮相,向行业伙伴展示公司在助力半导体、液晶光电、光伏太阳能、锂电新能源、精密仪器等行业打造稳定可靠、高效节能、绿色环保的厂房设施方面领先技术和成功实践,与伙伴携手推进相关战略新兴产业的高质量发展。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯传动推出iC2-Micro变频器功率扩展产品,聚焦绿色转型与设备出海2024年3月28日星期四2024年3月28日- 上海 - 全球变频技术和电气化解决方案领导者丹佛斯传动宣布,推出旗下紧凑型变频器iC2-Micro功率扩展产品,包括三相400V的18.5kW与22kW两个型号的产品,三相200V的0.37-3.7kW型号的产品,以及单相100V的0.37kW和1.1kW两个型号的产品,从而使iC2-Micro紧凑型变频器产品线日趋完善,实现功率全覆盖。

活动
即将推出...
即将推出...