一般属性
以下类型的碳氢化合物通常用作制冷剂:
- R290 丙烷
- R600a 异丁烷
- R1270 丙烯
还有很多碳氢化合物也用作制冷剂,例如乙醇、丙烷或丁烷的混合物。
自 1980 年代后期以来,人们一直在讨论丙烷作为 CFC,特别是 R22 (HCFC) 的替代品。除了高可燃性外,R290 具有与 R22 非常相似的特性。作为制冷剂,它具有悠久的历史,因此是一种重要的候选替代选择。但是,可燃性局限了它的使用。随着 CFC 开始淘汰,全球某些领域开始在家用装置中采用异丁烷 (R600a) 作为制冷剂,随后推出了 R290,用于替代大量应用中使用的 R134a、R22 或 R404A。

用于碳氢化合物制冷的丹佛斯零部件

丹佛斯课堂

新的 Ref Tools 应用程序