目前的趋势表明,微可燃的 A2L 制冷剂正日益得到接受,尤其是现在它们已被纳入新的 ISO 和 IEC 标准。我们还注意到,高可燃的 A3 制冷剂越来越多地用于小型系统,而新的 IEC 60335-2-89 标准也对此极为支持。
对于在现场处理可燃性制冷剂的情况,根据 2019 年的《蒙特利尔议定书》缔约方会议报告,制冷剂驱动许可 (RDL) 已取得巨大进展。RDL 旨在促进服务方面的发展,鼓励合格、安全的维护和安装。该举措可扫除目前限制大规模使用低 GWP 制冷剂的主要障碍,因此成为 HFC 全球削减的重要一环。
丹佛斯的国际专家团队对制冷剂前景进行了预测。我们对这一前景进行了总结。
CO2 是工业制冷和商用制冷机组中广泛使用的一种制冷剂,我们认为,从欧洲兴起的这一趋势将普及到世界其他地区。CO2 热泵的应用同样会更加广泛。
我们预测氨仍将是广泛接受的制冷剂,尤其是在工业制冷应用中,尽管它的毒性需要特别的安全措施来防护。我们期望同时使用 CO2 和氨的解决方案在未来某个时点成为主流。我们注意到,高能效的碳氢化合物在全球低充注量系统中承担着重要角色。我们相信 HFC 不会消失,但将仅限于那些GWP极低的物质,并与 HFO 结合使用,而这种结合已经出现。HFC 和 HFO 正在向更环保的方向发展,但通常它们都具有微可燃性,因此安全防范尤为重要。
低 GWP 制冷剂将继续挑战我们当前对某些应用中制冷剂使用的认知,但也将推动系统设计中的创新。

制冷剂白皮书

了解如何使用新制冷剂

低 GWP 产品组合