• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

逐步淘汰 HCFC 和 CFC

在上世纪上半叶,氯氟烃 (CFC) 以及氢氯氟烃 (HCFC) 的相继引入的确解决了一些重要的安全问题,但直到 1970 年代中期,人们才开始虑及这些物质的环境风险。现在,持续使用这些物质(尤其是 CFC)造成的严重后果日益明显,这一现象导致了全球性逐步淘汰协议《蒙特利尔议定书》的出炉。

在全球范围内,CFC 的逐步淘汰已告完成。虽然老系统仍在使用,但新系统或未使用的 CFC 已经不允许使用。

CFC 的淘汰在很大程度上是通过使用 HFC(氢氟烃)进行替代来完成的,而且这一替代过程并未对安装和运行期间的安全性造成影响。然而,正如我们今天所知,HFC 的广泛采用最终成为导致全球变暖的主要原因。

R22 是一种突出的 HCFC 制冷剂,因为其适用性极广。但是,由于 R22 可能会对臭氧产生轻微的破坏作用,因此也被列入了淘汰计划。发达国家已经完成了对 R22 的逐步淘汰,而发展中国家仍使用 R22 作为主要的制冷剂。这项淘汰计划已经展开,并且在 2015 年将继续削减 10%。

发达国家逐步淘汰 R22 引发了我们对以下问题进行思考: 什么是更佳替代制冷剂? 发达国家早在 90 年代就已经开始引入 HFC,而发展中国家目前仍然还在面临进退两难的抉择。一方面,他们可以采用新的低 GWP 解决方案。这些解决方案虽然尚不够成熟,但符合发达国家的市场发展规划。或者,他们可以采用已经充分验证的 HCF 技术,但这些技术在未来几年内也可能会面临淘汰。

其他资源