常见问题解答

从下述部分找到问题的答案。如果您没有找到想要的答案,请随时与我们联系以获取更多信息。

如何获取更多与丹佛斯应用开发中心合作相关的信息?

联系当地的销售代表,了解我们如何着手共创未来。如果您已经与我们的现场系统工程师、技术支持工程师或全球应用专家取得联系,请随时直接与他们沟通。

哪些制冷剂类型可接受测试?

所有应用开发中心均配备了测试设施,它们能够为测试充注了不易燃、轻度易燃和易燃制冷剂的设备提供支持。制冷剂类型包括但不限于:

  • R134a 及其替代品: R1234yf、R1234ze 和 R513A
  • R404A 和 R407 系列及其替代品: R448A、R449A、R444B 和 R455A
  • R410A 及其替代品: R32、R454B 和 R452B
  • 商用制冷设备用制冷剂,包括 R290、R744 和 R600a

哪些应用可接受测试?

我们为您的冷冻空调系统提供专业的技术支持以及先进的测试设备,包括对使用可燃制冷剂的项目。我们可以测试众多应用,如冷冻售卖机、冷水机组、屋顶机、单元机、模块机、热泵、冷藏运输及各类商业冷冻系统等。如果您未在此列表中找到您的具体应用,请直接与我们联系。我们的设施可以适应各种各样的应用,所以您和我们会有很多的合作机会。

测试是否会需要费用?

通常来说,测试会根据与合作伙伴的项目有关,无需额外承担费用

实验室是否获得了认证?

每家应用开发中心均配备了先进的测试设施,它们满足所有通用测试标准。这些测试标准包括:

  • 美国标准: AHRI 210/240、AHRI1230、EN13215、AHRI 340/360、AHRI 550/590 和 AHRI 810
  • 欧洲标准: EN14511、EN14825、EN16147、EN13771、EN23953 和 EN16825
  • 如有需求,我们还可以按照 ISO 和地区标准进行测试

我们位于印度奥拉加达姆的应用开发中心是经 INTERTEK 授权的认可遥距实验室,因此也是获得 ISO17025 认证的实验室。

我们也竭诚满足您的任何特殊测试要求。请与您当地的销售代表联系,商讨具体详情。

我能参与测试吗?

在签署了相应协议之后,我们欢迎所有客户参与测试他们自己的机组。我们将安排您的访问事宜,以确保测试的机密性。

我们可以实时观察测试进展吗?

为了确保高级别的数据安全性,我们无法让您进行实时在线观察。但我们会持续地编译和交付数据集合,以供您审阅。随后,您可以与丹佛斯代表就试验结果进行讨论。