丹佛斯动力系统的 PLUS+1® Autonomy 新技术可为车辆提供极高的生产率和精确度。
丹佛斯动力系统的 PLUS+1® Autonomy 通过创新和专业知识改变了车辆的设计方式。 借助我们的新技术,即能通过提高安全性、生产率和精确度来提升每辆车的价值。 我们的新技术提升了机器的回报潜力。 这种自动解决方案能够提高销售量、盈利能力和市场份额。 将该技术与 PLUS+1® 平台相结合,再加上丹佛斯软件团队,可降低研发成本并加快上市速度。
投资自动化,打开新大门,带来新机遇。 现今,农业市场的自动驾驶领域有着 179.4 亿美元的机会。 我们的 PLUS+1® 合作伙伴拥有自己的指导准则,能够根据市场需求进行调整,并且通过开拓更多新市场和创新工具,在竞争中脱颖而出。 该技术使 OEM 有机会缩短产品上市时间,并将 M/C 价值提高 20-55%。 我们不再为单台设备增加更多功能,而是不断提升和增加其价值。
这种价值不仅可以向 OEM 传递,还可以直接向设备的最终用户传递。 设备和操作人员的生产效率得到提升,同时以更快更可靠的速度重复执行精密任务。 通过自动化过程,最终用户可节省高达 75% 的人工成本。 这就提高了盈利能力,并增强了操作人员的安全性。
要了解有关 PLUS+1® Autonomy 解决方案的更多信息,请访问此链接。