丹佛斯投资突破性的测试技术
丹佛斯动力系统与爱荷华州立大学合作,在其位于爱荷华州艾姆斯市的北美分部附近安装了一种最新的非公路车辆底盘功率计。“我们很高兴新的底盘测功机将为我们提供必要的研究和教育设施,以促进丹佛斯在新工程技术上的突破,” 丹佛斯动力系统战略创新总监 Dave Wohlsdorf, Sr. 说。
本地投资,全球影响
系统设计、仿真和实际场景测试是丹佛斯动力系统工程流程的支柱,部分工作在行业独有的丹佛斯应用开发中心 (ADC) 进行。在 ADC,丹佛斯的工程师直接与客户合作,以开发、测试、验证、演示和完善机器的关键系统,从而改进设备设计和生产。
丹佛斯与爱荷华州立大学的合作,使丹佛斯进一步提升了其在北美的研究和测试能力。与爱荷华州立大学基于新技术的学术交流,将与在ADC进行的实地测试相辅相成,使丹佛斯有机会以更快的速度为客户呈现行业领先的解决方案。
测试和仿真是工程和开发过程的重要组成部分——无论是对新组件还是对机器设计的改进。“全面测试可缩短设计周期,加快研发速度,从而为我们的客户节省时间和金钱,”Wohlsdorf 说道。“这就是为什么丹佛斯把保持测试和仿真技术的领先地位作为首要任务。”
多样化的测试设施
有了 ADC,最先进的测功机可实现对于采用先进牵引力控制系统的非公路车辆的受控的动态测试。该设施设计用于测试最高可达 350 kW (70 km/h) 的车辆,并提供对于每个车轮的独立监测和加载。在处理这种功率和速度的测试方面,此实验室在行业领域绝无仅有。
丹佛斯和爱荷华州将于 2018 年 10 月 5 日正式破土动工,建设一个新型最先进的测试机构,预计于 2019 年夏季完工。该机构将供丹佛斯、原始设备生产商、学生和研究人员使用。