![](/media/heblu1q4/dx-165-electric-29-medium.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
荷兰费赫尔 — 丹佛斯动力系统的 Editron 分部提供动力总成系统,为斗山 (Doosan)的两款全电挖掘机提供动力。 Electrauvision 是 Danfoss 合作伙伴 Hydrauvison 的分公司,为电动建筑设备 (ECE) 搭载丹佛斯动力总成系统,该公司与 Doosan 签订了许可协议,对该公司的设备进行改造,以便在欧洲经销推广。
根据联合国的数据,全球二氧化碳排放中,建筑行业占到 23%,其中近 6% 来自现场所用的机械和设备。 然而,随着世界向零排放转型,全球越来越多的国家/地区正在寻求如何减少建筑业产生的排放。 包括奥斯陆、赫尔辛基、阿姆斯特丹和伦敦在内的城市设定了目标,致力打造零排放建筑工地。
新开发的机器包括 16 吨轮式挖掘机和 30 吨履带式挖掘机。 挖掘机中常用的传统柴油机由丹佛斯 Editron 分部提供的配有永磁电动机的电动动力系统取代。 该系统由丹佛斯控制器控制,配有使用丹佛斯 PLUS+1® 软件平台的显示屏。 第一台电机已于 2021 年底交付,目前正在荷兰和挪威运营,还有更多的设备订单正在处理中。
两种挖掘机型号还配备了创新的电池更换系统,使用电力箱为电动
传动系统供电。 电力箱也由丹佛斯控制器控制,具有独特的独立环境控制系统,确保电池处于卓越的运行状态。
丹佛斯 Editron 事业部非公路车辆总监 Antti Väyrynen 表示:
"ECE 在开发这些全电挖掘机时选择了丹佛斯产品,这得益于我们卓越的技术支持和高效的供应链,帮助实现我们的宏伟计划。 我们永磁电机的转矩特性与机器需求完美匹配。"
Hydrauvision 首席执行官 Brenno de Zwart 评论道:
"传统的轮式挖掘机采用柴油发动机。因此,实现该设备的零排放需要解决两个问题:柴油发动机的替代、新的能源供应方式。 使用可更换的电力箱为建筑行业带来了开创性技术,该电力箱可以在其它地方充电,甚至可以由机器本身充电。 此外,电力箱还有其他应用,包括借助独立的智能环境控制系统进行直流充电。"
ECE 首席执行官 Pieter Staadegaard 补充 道:
"我们很自豪能够为欧洲客户和经销商提供这种创新设备,它完全采用可持续技术和材料建造,可最大限度地减少碳足迹。 我们还根据最新的欧洲法规对机器和电力箱技术进行了核准和认证。"
Doosan 的其他全电挖掘机也在生产之中,包括 20 辆 30 吨级履带式挖掘机和 40 辆 16 吨级轮式挖掘机。 ECE 还在开发一台 200 千瓦的电动拖拉机和一台 17 吨的电动轮式装载机。 这些型号将采用 16 吨轮式挖掘机和 30 吨履带式挖掘机中所用相同的电力箱。