丹佛斯技术助力台湾向全电动公交汽车车队过渡

2022年7月21日星期四

中国台湾台北 — 丹佛斯动力系统的 Editron 事业部已向中国台湾省公交汽车运营商中兴巴士集团提供全电动动力传动系统。 中兴巴士集团正在开发自己的电动公交汽车,以帮助台湾实现净零排放目标。

台湾制定了几个与交通运输相关的气候目标,旨在到 2050 年实现净零排放。 其中一个目标是,到 2040 年所有新型客车的尾气排放都达到零,而到 2035 年,该地区在公路上行驶的新型电动汽车的比例将达到 60%。 此外,台湾正在推动其整个 16,000 辆公交汽车车队到 2030 年实现全电动化,并为公交汽车运营商提供补贴以帮助实现这一目标。

中兴巴士集团将于 2022 年底在台北和新北市投入使用 150 辆采用丹佛斯 Editron 技术的全电动公交汽车。 每辆公交汽车都包括一个 PMI318B 电动动力传动系统,配有一个电机、一个逆变器和一个六速变速箱。 丹佛斯的 Editron 动力传动系统结构紧凑、重量轻,这对于对空间和重量要求极高的公交汽车来说是一个非常重要的优势。 与传统的柴油动力公交汽车相比,它们的效率提高了 30%,运营成本也降低了 30%。 另外 100 辆采用丹佛斯 Editron 事业部生产的动力传动系统的公交汽车预计将于 2023 年投入使用。

在谈到该项目时,丹佛斯动力系统的 OEM 销售副总裁Christophe Natter表示:

“通过可持续创新和领先的应用专业知识为我们的客户提供真正的价值,支持其实现脱碳,是丹佛斯的首要任务之一。 为 De Fine Bus 提供支持并帮助台湾实现 2050 年净零排放目标,是我们团队的强大动力,并得到了 Editron 业务部的大力支持。 我们非常感谢 De Fine Bus 的信任和合作,也期待双方能够携手共创更加绿色的未来。”