• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

面向船舶市场,丹佛斯发布ABS认证 显示屏

2021年2月22日星期一
ABS认证 显示屏面向船舶市场

DM430M 显示屏坚固耐用、操作简单、可编程,适合各种船舶应用

凭借在海洋领域 30 多年的丰富经验,以及可承受极端环境条件的部件设计专业知识,丹佛斯动力系统为船舶应用推出首款专用显示屏。

“多年来,我们专业制造具有防污、防尘、防风雨、抗震等性能的组件,今天,很高兴能为船舶市场提供同样坚固耐用的产品,”丹佛斯动力系统船舶、石油和天然气项目经理 Ankit Shrivastava

谈到。“我们扩大了严格的测试流程范围,检验操作、物理和环境要求,将美国船级社 (ABS) 认证纳入其中。”

坚固耐用适合出海,设计精简打造性能出众

DM430M 显示屏可以让客户安心应用,显示控制相结合。 主要特性包括:

  • 专为海洋环境打造并通过认证 — 丹佛斯的这款船用显示屏通过了船舶市场的 ABS 型认证,这意味着客户无需独立测试和记录其性能。 还满足严格的电磁辐射要求,以确保没有无线电干扰,可以无缝集成到与任何船舶上。 我们的测试标准和认证大大缩短了产品上市时间。

  • 符合 IP66/67 防护等级 — 该显示屏满足在恶劣条件下运转的各项严苛要求。 无论在甲板上还是机房中使用,DM430M 都能发挥其性能。

  • 在所有光照条件下都具有出色的可视性 — 采用光学粘合且带有防眩光涂层的屏幕,任何时候都具有极佳的可视性。 DM430M 系列显示屏采用集成光传感器,可进行编程,自动切换昼夜模式,在海上随时调整亮度,无论是正午时分,还是深夜。

  • 可定制化屏幕 — 加强了对信息显示内容和外观的掌控,整体灵活度提高。 船主可以在多个位置使用一个产品,并根据应用确定最佳的安装位置。 该显示屏可兼容 PLUS+1®,具备易于使用的屏幕编辑功能和小部件库,可编程,所有这些都在最新版的 PLUS+1® 平台上实现。

  • 先进的电气化集成 — 越来越多的造船商将电气化系统集成在一起,用于监控的数字化部件也逐渐增多。 DM430M 可与数字系统无缝对接,无需添加 I/O 模块,即可配置多达五个额外的输入。 此外,它可以与 Danfoss Editron 极其高效的船用直流系统配套。

DM430M 显示屏适合搭配推进系统、控制室、吊机和锚绞车等。