- 与传统的柴油动力打桩机相比,新型电动 Junttan PMx2e 打桩机实现了二氧化碳零排放,并且减少了噪音污染。
- 目前,建筑行业的二氧化碳排放量占据了全球总排放量的 39%。
- 即使在最具挑战性的工作条件下,丹佛斯的 Editron 电机也帮助 Pmx2e 无限接近柴油打桩机的运行性能。
芬兰库奥皮奥 – 丹佛斯的 Editron 事业部与液压打桩机领先制造商 Junttan 合作,联合打造了全球第一台电池供电全电动打桩机。 第一台 eJunttan,即 Pmx2e 打桩机的液压系统通过由电池组供电的 Editron 电机进行控制。
根据最近的研究,建筑业的排放量在 2019 年达到了历史最高水平。 目前,该行业的二氧化碳排放量占全球总排放量的 39%。 随着减少排放和达到净零排放的格拉斯哥气候协定等国际协议的实施,建筑业面临着快速减少碳排放的重大挑战。 这意味着制造商将零排放施工产品和机器推向市场的需求巨大。
即使在最恶劣的工作环境中,PMx2e 的设计也能尽可能接近柴油动力钻机的操作性能。 因此,这台机器提供了与传统打桩机相同的坚固结构和可使用性,而提供的动力和即时扭矩更大。 此外,PMx2e 的每桩耗能更少,产生的噪音降低,关键是在运行过程中实现了零排放。
Junttan 被丹佛斯全面的电动传动系统产品组合所打动,选择了其 Editron 事业部提供的 PMI375-T1100 系列电机。 该公司的软件主导方式提供了最优化的效率。并且由于其重量轻,体积小,提升了设计自由度。 Junttan 在选择机器的变频器组件时,丹佛斯也提供了技术支持。
丹佛斯 Editron 事业部非公路部门总监 Antti Väyrynen 评论道:
“与 Junttan 合作,能够帮助其生产全球第一台全电动打桩机,是我们的荣耀。 Editron 承诺,我们提供的技术将推动无碳化的未来,其中包括引领可持续建筑业的发展道路。”
Junttan 的 CEO Pasi Poranen 补充道:
“这款全新电动打桩机展示了我们致力于帮助全球客户建立更可持续未来的承诺。 经过四年的研发,我们将柴油机深基础机器的未来替代产品推向市场。 Pmx2e 将通过大幅减少客户的二氧化碳排放和环境足迹来为我们的客户赋能。”
PMx2e 电动打桩机由欧洲首屈一指的外包公司之一 Per Aarsleff A/S,与其瑞典子公司 Aarsleff Ground Engineering AB 进行调试。 预计该机器将在 2022 年进入批量生产阶段。