全电动轮式装载机系统
- 该全电动轮式装载机系统是 Danfoss Editron 通过电气化为g工程机械行业带来变革的最新范例。
- Danfoss Editron 通过开发该系统,更好地理解了客户对电动工程机械的需求。
- 通过将该全电动轮式装载机系统推入市场,Danfoss Editron 将为其客户带来诸多环境和运营方面的优势。
Danfoss Editron 开发了全电动轮式装载机系统,这是体现如何通过电驱技术来推动工程机械行业变革的最新应用案例。
与其他施工机械一样,随着世界各地的公司、城市和国家继续制定二氧化碳和减排目标,对电动和混合动力轮式装载机的需求日益增长。
Danfoss Editron 的全电动轮式装载机系统是在丹佛斯位于丹麦诺德堡的应用开发中心研制的,可在所有工况下提供高性能水平,同时效率得以提高,能耗保持在最低水平。 该 EDITRON 系统包括了 EM-PMI375-T800 电机,该电机转速最高可达 4000RPM 并使用了同步磁阻辅助永磁技术,另外还包括了 EC-C1200-AFE350 DC/AC 转换器和一个 DC-DC 转换器。 这种配置意味着其 650V 电池提供直流电压,然后转换为交流电,以控制牵引电机。 其他子系统也可基于直流电压运行。
如果一个轮式装载机配备了 Danfoss Editron 的全电动系统,则会提供多个优于传统液压版本机器的优点,如基于低、中、高工作循环的平均计算,预计每年 CO2 排放将减少 38 吨。 它还降低了运营成本,降低了发动机的噪音,最大限度减少了运行过程中的振动,从而提高了操作人员的舒适度。
Danfoss Editron 的系统工程师 Hanno Hinrichsen 这样评价该系统:
“此全电动系统展示了只有 Danfoss Editron 能够提供的完全电气化专业技术和方式。 它还展示了我们的产品系列可以如何通过提高生产力、性能和效率,为客户带来其他优势。 通过完成此项目,说明我们不但能够提供系统部件,还能提供完整系统。”
Danfoss Editron 的新型全电动轮式装载机系统成为了 CBS News 全球思想领袖视频的亮点。
您可以观看该视频,其中可以看到正在运行的轮式装载机系统:https://www.cbsnews.com/video/danfoss-editron-electrifying-the-world/

Danfoss Editron
利用面向重型和商用车辆及工程机械的电驱和混合动力总成系统,Danfoss Editron 在陆地和海洋改变着世界的运转方式。