• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

由丹佛斯供电的世界非常大的太阳能热水系统

2018年6月14日星期四

SONDEX® 热交换器技术和 VLT® 变频器可确保泵控制和传热方面的世界级效率。世界上非常大的太阳能热水系统在丹麦的锡尔克堡,每年的 CO2 排放量为 15,700 吨。

世界上非常大的太阳能热水系统利用能源,为 4 万居民的家庭和工作地点供暖。该系统为丹麦锡尔克堡市提供 18-20% 的全年热量消耗,制定了远大目标,到 2030 年实现热量生产中的 CO2 零排放。

太阳能供暖可储存白天搜集的太阳能,供夜间使用或一年中的不同时间使用,因此,选择太阳能热水。而且,还能增加太阳能的附加值,使太阳能解决方案更有利。

锡尔克堡工厂的设计目标是每年产生 8 万兆瓦时的热量,同时每年减少 15,7000 吨 CO2 排放。

太阳能热水系统在 SONDEX® 热交换器上和 VLT® 变频器上运行,与传统变频器系统相比,运行第一年就降低了 30% 的成本。

四个大型水泵不停运转,将热水送往消费者。另外,还有四种套可用作备用泵。八台水泵全由 VLT® AQUA 变频器控制,确保能耗非常低。

能源成功转移

SONDEX® 交付的四台热交换器与太阳能供暖厂相联。型号名称为 S221,有 884 到 936 块板。在锡尔克堡的公共设施中,建筑大楼可根据热交换器的大小进行调整。由于景观效果和高度差异,这些热交换器专门为客户设计。

锡尔克堡太阳能热水厂有 22 公里长的管道,连接 12,436 块太阳能加热板,相当于 20 个足球场面积大小。加热板安装面积超过 50 公顷,当于 60 个足球场。

园区分为四个独立部分,以确保非常大的运行可靠性。如果有一个部分出现操作问题,运营商将其隔离,然后在其他三个部分上运行。

工厂的使用寿命设为 25 年, 属于高效工厂,比通常安装在私人住宅屋顶上的住宅太阳能热水系统要有效 4-6 倍。

下载关于该解决方案的案例研究 阅读更多关于 SONDEX® 热交换器 了解 VLT® AQUA 变频器能为您做什么