全新丹佛斯HX水雾喷嘴助力养殖场设备制造商提高绝热制冷系统的可靠性

2023年10月19日星期四

丹佛斯全新的HX水雾喷嘴通过了世界领先的西班牙养殖场设备制造商的严格测试。该制造商为养殖场提供专业的通风设备及其系统结构集成。产品涵盖养猪场和家禽养殖场的环境气候控制设备。这家公司有35年的专业设备制造经验,产品销往70多个国家。他们是养殖场设备行业领先的制造商,为养殖场主提供高效,创新,高质量的养殖场经营管理方案,为养殖场家禽家畜提供舒适的生存环境

这家制造商一直和丹佛斯西班牙经销商密切合作,采用丹佛斯的水雾喷嘴用于养殖场的绝热制冷方案。该方案在高温天气时提供非常高效的养殖场室内降温。同世界其他许多地区一样,西班牙的高温天气越来越长,温度越来越高,这对家畜养殖场来说是日益严重的负面影响。在高温天气下,生猪尤其脆弱。因此,使用高效的丹佛斯水雾喷嘴的绝热制冷系统对家畜的健康生长和养殖场稳健经营显得尤为重要。

2022年,养殖场设备制造商通过丹佛斯西班牙经销商联系丹佛斯水喷雾,他们一直使用的绝热制冷的油喷嘴出现腐蚀问题,他们希望丹佛斯帮助解决这个问题。丹佛斯区域供热产品的负责人Oscar Sanchez 意识到这是一个尝试丹佛斯水雾喷嘴的好机会。

水喷雾解决方案

Oscar Sanchez 解释了丹佛斯是如何解决腐蚀问题的,“当客户因为腐蚀问题联系我们时,我们立刻意识到我们全新开发的水雾喷嘴可能是一个合适的解决方案”。全新HX水雾喷嘴,由丹佛斯水喷雾研发,专为水基流体设计,正好可以解决客户的腐蚀问题。“如果你用油喷嘴喷水雾,腐蚀通常是个问题,因为水的腐蚀性比油大得多,” Oscar Sanchez说。全新丹佛斯HX水雾喷嘴不用水滤网,有特殊防腐涂层。我们的西班牙客户首先测试了我们的水雾喷嘴,效果令人满意,因此决定采用HX喷嘴在他们的绝热制冷系统上。但是,丹佛斯并没有止步于此。“我们开始研究如何提高整个制冷系统的效率,” Oscar Sanchez解释说,“我们通过研究发现在制冷系统的主进口装水过滤装置,我们可以节省大量费用,并大大提高整体效率”。

 

使用效果

我们的西班牙农场设备用户现在使用丹佛斯水喷嘴,无腐蚀且使用寿命长。由于全新制冷系统的先进设计,我们仅需要定期清理系统进口的主过滤器,而不是像以往那样去清理每个喷嘴的过滤器。而且管路系统也得益于这一设计,因为大颗粒已经被入口过滤器阻挡在系统之外,这样就大大减少了管路系统的磨损,和阻塞风险。客户非常开心,他们选择了丹佛斯水雾喷嘴作为他们新建的养猪场的关键零部件,该项目将于今年晚些时候开工。“ 对我们来说,这是一个非常好的成功案例,向业内展示了丹佛斯是如何和经销商以及终端客户合作开发创新的解决方案,来面对日益激烈的各种挑战。同时,这也是一个生动案例,丹佛斯水喷嘴是如何用在养殖设备上的”,Oscar 总结说。