• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯利用 75 年的油嘴制造经验打造可持续的水喷嘴解决方案

2023年9月8日星期五

75 年来,Danfoss Spray Technologies 一直在为市场设计最可靠、高性能的喷嘴,目前通过新的水喷嘴系列进军可持续的水应用市场。

丹佛斯产品经理 Carsten Burk 解释了扩张到水应用解决方案市场的行动如何代表公司脱碳之旅中合乎逻辑的下一步。他介绍说,“几年前,我们开始针对液体、低碳燃料的喷水应用和泵,开发面向未来的下一代喷嘴产品组合”。“迄今为止,此产品组合包括预热器、燃油泵、喷嘴和点火装置。现在,我们的新喷嘴系列包括各种专为水基液体设计的水喷嘴。”

将 75 年的丰富经验融入水应用

虽然丹佛斯水喷嘴在市场上看起来可能相对较新,但背后的技术和专业知识已非常成熟。“过去 75 年,我们生产的油嘴超过 2 亿 5000 万个,在过去的 25 年中,还生产了大量用于水应用的喷嘴,我们始终秉承精度、性能和效率的价值观,所有喷嘴都获得客户认可”,Carsten Burk 说道。“我们知道如何才能生成高度一致性的高质量喷型,并优化喷射性能。无论您是喷涂油还是水,这些相同的特性都适用。”例如,丹佛斯根据与油嘴相同的雾化原理开发了新型水喷嘴,并充分利用了过去 75 年中超过 2 亿 5000 万个喷嘴的制造经验。该原理通过施加适当压力确保喷型均匀,并在喷射角度之间达到完美平衡。水喷嘴也采用 SnNi 涂层进行保护,具有很强的耐腐蚀性。

 

与客户共同开发,满足客户需求

丹佛斯不单单依靠自身经验,而且选择在设计新一代水喷嘴时直接与客户合作。通过这种合作方式,我们可以确保开发出满足市场多样化需求的产品。“我们与客户密切合作开发和测试水喷嘴,并根据他们的反馈调整了产品。”Carsten Burk 解释道。最终打造出可定制的水喷嘴系列,客户可以根据自己的独特需求进行调整。

 

支持各种水应用

目前有两个喷嘴系列:一个是 Classic HX,这是我们的传统水喷嘴的升级版;另一个是全新优雅的 Slimline,主要区别在于包括喷嘴连接螺纹在内的外观。HX 喷嘴经过认证,最大压力从 40 bar,现在增至 80 bar,将于 2023 年第四季度上市,而 Slimline 已获准的适用压力高达 80 bar。“我们的水喷嘴适合各种应用,从农业、绝热冷却到消毒和加湿,范围很广。他说。“例如,HX 喷嘴主要用于大型窑炉的木材干燥、除尘、人工造雪机、绝热冷却和害虫控制,Slimline 喷嘴非常适合室外冷却,如餐厅露台和其他室外区域。”客户还可以使用 Slimline 喷嘴来冷却冷水机组,因此,热空气在进入通风设备之前先降温 10°C 左右。这是一种节约成本的功能,也有利于环境,因为系统使用较少的能源来冷却空气。  

 

为绿色解决方案铺平道路

Carsten Burk 表示,丹佛斯将继续与客户合作,以成熟的喷嘴技术为基础开发绿色解决方案。“我们将这项技术视作我们脱碳之旅的关键部分,我们将不断拓展面向未来的喷水应用喷嘴和液体低碳燃料泵的产品组合。”



Classic HX 水喷嘴 Slimline 水喷嘴
  • 连接螺纹:9/16 UNEF
  • 角度和流量在 14bar(25°C 水)下测定
  • 提供带有或不带防滴漏功能的型号
  • 5.5bar 的开启压力
  • 高度耐腐蚀
  • 连接螺纹:10/24 或 12/24
  • 紧凑的设计,可徒手安装
  • 角度和流量在 14bar(25°C 水)下测定
  • 提供带有或不带防滴漏功能的型号
  • 5.5bar 的开启压力
  • 高度耐腐蚀
查找技术信息