丹佛斯 Burner Components 进入高端市场丹佛斯 是全球首家推出生物质燃料 Bio100 BFP 泵系列的供应商,也是唯一获得 UL 和 TÜV/DIN CERTCO 双认证的供应商。
目前,丹佛斯 Burner Components (BC) 是液体燃料泵这一重要领域的领导者。丹佛斯 是全球首家推出 Bio100 BFP 泵系列(可兼容高达 100% 的生物燃料)的供应商,也是欧洲和美国唯一获得 UL 和 TÜV/DIN CERTCO 双认证的泵供应商。DIN CERTCO 认证符合 ISO 23553-1:2022,表明泵使用的安全电磁阀获得了批准。
研发和项目管理部主管 Stefan Spornberger 谈到,“这是 Burner Components 脱碳之旅迈出第二步,也是重要的一步。”他还解释道,“2021 年,我们的 Bio30 泵获得了首个 TÜV 认证、Bio20 获得了首个 UL 认证,现在有了这两项新的升级,泵可兼容高达 100% 的生物质燃料。这些认证对我们的客户非常有价值,尤其是对于我们在欧洲和美国市场的泵销售工作而言。新型生物质燃料泵获得了这些认证,表明我们致力于成为先行者,努力在质量、安全以及可持续发展方面树立行业标准。我们已经向北美的一家主要燃烧器制造商供应 Bio100 泵,他们还宣布于今年年初推出首款符合 Bio100 标准的燃烧器 ”。
新型生物质燃料泵不含黄铜部件:无腐蚀
Burner Components 产品经理 Ina Corneliussen 解释了新型生物质燃料泵如何应对已知的生物质燃料对黄铜组件的威胁:“安全始终是我们的首要任务。为此,我们替换了 Bio100 泵中的黄铜组件,确保所有产品组件都兼容生物质燃料。”
2023 年 3 月,丹佛斯在法兰克福举行的 ISH 展览会上推出新型生物质燃料泵系列(观看视频)。与其工程师团队一起处理该项目的 Stefan 谈到,“不久之后,我们就开始了获得认证的流程。”
昨日成就未来
几年前,作为脱碳之旅的一部分,丹佛斯 开始开发面向未来的喷雾应用喷嘴和低碳液体燃料泵产品组合。如今,该产品组合包括预热器、锅炉恒温器、液体燃料泵、喷嘴和点火装置。Stefan 和 Ina表示,“我们之前启动了新喷嘴计划,将来会逐渐用于喷雾系统,以及使用新型合成油和生物质燃料的泵装置。”
“一些大型原始设备制造商已经在使用我们的 Bio30 泵并批准其应用,我们可以看到,越来越多的现有客户有兴趣改用 Bio30 泵或更高含量的生物质燃料泵。根据法国的最新法规,自 2022 年 7 月 1 日起,只允许锅炉中安装 Bio30 的部件,而且法国已经计划提高生物质燃料含量,我们的 Bio100 泵获得了 UL 和 TÜV /DIN CERTCO 认证,随时可以满足这一要求,”,Stefan Spornberger 说道。“很高兴能为客户提供向碳中和能源过渡的一流解决方案,支持客户的脱碳工作。”
请参见以下认证:TÜV/DIN CERTCO 5S222
资料库:
资料——生物质燃料与燃油泵中的黄铜组件:
传统燃油泵含有铜或含铜金属,例如黄铜。独立研究表明,应避免黄铜部件与生物质燃料接触。与生物燃料接触时,此类有色金属会氧化并发生聚合反应。燃料的酸含量增加,腐蚀性会更强。随后,燃料会与泵中的这些金属部件发生反应,对泵的性能产生不利影响,导致泄漏或者安全功能(如电磁阀)故障。
此外,由于内部循环过程,含铜部件温度较高也会损害生物质燃料的品质。流体多次流经这些部件,会降低生物质燃料的稳定性,导致燃料降解。