• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯传动全新版FC 360高性能通用型变频器亮相经销商大会

2024年1月15日星期一

2024年1月11日- 上海 - 全球变频技术和电气化解决方案领导者丹佛斯传动近日于广西桂林召开主题为“同频共振·耀享新净界”的2023经销商大会。会上,丹佛斯传动全新版通用型高性能变频器产品VLT® AutomationDrive FC 360(以下简称“FC 360”)正式亮相,这也是全新版FC 360首次在中国市场与广大的经销商与合作伙伴见面。全新版FC 360是继丹佛斯2018年实施“在中国、为中国”的“第二家乡市场3.0”战略后,最新推出的一款重磅产品。FC 360不仅扩展了功率、且整体性能得到了极大的提升,还提供了更多的选件,可为各类工业应用提供精确、有效的电动机控制,即使在最具挑战的工况环境下也能稳定地运行,更可节约5–15% 的能耗,兼具生产效率和成本效益。

360度的可靠性高性能

FC 360基于丹佛斯传动经过数十年全球成功经验验证的VLT® 平台,不仅保持了丹佛斯传动产品一贯的高品质,且经久耐用。基于独特的冷却设计,FC 360通过后部冷却风道引风,可将变频器高达90%的热损耗直接排放到安装室外部。其带有3C3 等级涂层的PCB、独立的风道设计,以及可拆卸的风扇,确保即使在40°C环境温度下和恶劣的作业环境下,仍可以稳定运行。此外,FC 360也带有中文面板、 增强型数字面板和应用宏选择向导,调试更加快捷简便。

作为一款高性能的通用型变频器,FC 360支持异步电机和永磁同步电机,控制更精准,性能更强大。它内置智能逻辑控制器、PID控制器和定位控制功能,支持双闭环控制、抗晃电功能,可用于高动态应用,控制更加高效和精准,且稳定安全。FC 360支持磁通矢量FLUX控制和PN网络环网,效率更高,更适用于高速操作。不仅如此,FC 360还接受更多的传感器,包括温度传感器和编码器反馈等,行业应用更广泛。

服务更广泛的工业应用

FC 360的功率拓展后,功率从0.37 kW至 315 kW ,覆盖了工业领域的大部分应用。在推出市场时,FC 360还提供了轻载、重载两个版本,可用于如挤出机、卷绕机、粗纱机、堆垛机、牵引机、泵和风机等纺织、玻璃、食品饮料以及建筑材料等行业的多种设备。

 

丹佛斯传动中国产品市场经理毕丽平表示:“FC 360是丹佛斯中国研发团队蓄力多年的精品项目,既是中国团队研发实力的体现,同时也是丹佛斯中国团队以客户需求为中心,不断完善产品和服务的成果。FC 360保持了丹佛斯传动产品一贯的高品质和高水准,是一个功能强大的多样化解决方案,在设计时也充分考虑到了各行各业的客户对于产品性能的诉求。在这次经销商大会上,FC 360收到了客户和合作伙伴积极的反馈。我们期待未来FC 360能够服务更多中国乃至全球工业制造业的客户,为他们的业务发展提供丹佛斯传动最强大且可靠的支持。”