2023年8月8日- 上海 - 全球变频技术和电气化解决方案领导者丹佛斯传动宣布,推出全新的紧凑型变频器iC2-Micro功率扩展产品。新产品发布后,iC2-Micro产品系列的功率将扩展为0.37kW至15kW,且体积小巧、功能完备、性能强大,操作配置灵活方便,适用于各类泵、风机、物料输送、包装机械、纺织机械等设备,是全球OEM和系统集成商的超值之选。
外形紧凑、性能强大的可靠选择
随着全球OEM和系统集成商对于紧凑型变频器在性能、尺寸和性价比方面的要求不断提高,2022年,丹佛斯传动中国主导研发、生产,在全球多个地区市场推出了新一代紧凑型变频器产品iC2-Micro。而今,丹佛斯传动中国进一步推出iC2-Micro的功率扩展产品,在延续丹佛斯传动紧凑型变频器产品家族高品质、高可靠性设计的同时,iC2-Micro全系列产品还支持PM电机、PID、AMA等功能。不仅如此,iC2-Micro还采用了弹簧式接线端子,且风扇开关可控、可拆卸等。iC2-Micro还具有以下特点:
- 超高性价比:iC2-Micro集成了更多强大的功能,不但提高了控制精度,还能提高设备的运行效率,帮助客户节约成本。例如iC2-Micro集成了PID控制器,可以节省额外部件,降低成本。其过载能力、通讯速率甚至可与高性能变频器相媲美。此外,iC2-Micro还增加了可选的开关频率,能够帮助设备降低噪音,尤其适合纺织、HVAC等行业需要严格控制噪音的环境。
- 调试维护更便捷:iC2-Micro在自带嵌入式电位计面板的基础上,还提供可支持中文的远程控制面板选件,不仅可以实现柜门安装,更方便参数拷贝设置且易于编程,也为客户提供了更多灵活的选择。而iC2-Micro可拆卸的风扇设计,更加方便客户对风扇和风道进行清理维护。
- 数字化新体验:每个iC2-Micro变频器都配有自己的二维码,用户通过智能设备扫描二维码,就能查阅到该变频器相关的技术数据、图纸等。丹佛斯传动创新的数字化平台MyDrive® Insight还提供了一系列套件,帮助用户快速简便的配置和调试iC2-Micro,使用户从PC端就能执行启动或停止变频器,设置参数等,监控变频器运行情况并收集数据,以进行故障排除、维护和维修。
遍及全球,覆盖生命周期的高效服务
丹佛斯传动中国为iC2-Micro同样配备了定制化的DrivePro® Life Cycle生命周期服务,从产品交货到产品生命周期末期,丹佛斯传动可以通过各有特色的服务产品和技术为客户提供更加专业的服务,为客户生产稳定保驾护航,帮助客户降本增效。例如,DrivePro® Site Assessment 服务可以根据变频器的使用情况,提前为客户估算维护成本。DrivePro® Spare Parts可以根据变频器的情况,及时准备好备件包,保证设备和生产高效运行。DrivePro® Exchange在时间紧迫的情况下,可以为客户提供最快速、最经济高效的维修替换方案。
而丹佛斯遍及全球100 多个国家和地区的办事处以及1000多个合作伙伴,以及在中国的超过100家合作伙伴所构成的覆盖全球的服务网络,能够确保客户的设备无论是销往国外还是国内,都能得到品质如一的专业、标准化的高效服务。
丹佛斯传动中国产品组合与产品市场管理负责人车文华表示:“客户的需求是推动我们前进的动力。丹佛斯传动始终坚持以客户的需求为中心,持续推出更好品质、更高可靠性的变频器产品来支持客户业务的不断拓展,此次推出iC2-Micro的功率扩展产品即是最好的证明。新的功率扩展产品在保持品质不变的同时,性能更卓越,不仅能够应用于更多行业的设备中,还提供了一系列工具,帮助客户用最少的资源投入、以最高的效率生产出高品质的产品,从而在竞争激烈的全球市场中保持优势,拔得头筹。”