丹佛斯推出全新流体控制变频器,助力水及暖通空调行业提振能效

2022年9月1日星期四

中国上海 – 全球变频技术和电气化解决方案领导者丹佛斯传动宣布,升级推出面向水行业及暖通空调行业的专用流体控制变频器VLT® Flow Drive FC111(以下简称FC111)。升级后的FC111应用领域从暖通空调扩展到风机水泵,功率覆盖从0.37kW到315kW,适用于行业各类应用,从而更好的帮助水及暖通空调行业提升能效,降低碳排放。

在中国,风机水泵作为通用类机械,在工业、生活中应用广泛。但其配套电机的耗电量巨大。有资料统计,中国电动机用电量约占全国发电量的60% - 70%,风机、水泵设备年耗电量约占全国电力消耗的三分之一。随着近年来双碳目标的提出,以及节能减碳任务在各行各业的深化落实,风机、水泵类设备提升效率,节约电能,已是迫在眉睫的重要任务。

作为全球最早推出水及暖通空调行业专用变频器的制造商,丹佛斯深耕行业近四十年,为遍及全球的客户和合作伙伴提供了各式各样高品质、高可靠性的变频器产品,在帮助他们通过精准控制电机节约能耗的同时,也积累了丰富的经验。而此次推出FC111,正是丹佛斯传动将领先的变频器设计制造经验,以及经过全球验证的成功经验,与中国本地行业需求结合的重要实践。

丹佛斯传动中国副总裁卢中平表示:“FC111是丹佛斯传动中国团队在‘双碳’目标下,聚焦中国市场,迅速响应本地客户需求的体现。从最初的设计,到最终的面世,FC111所凝聚的每一个环节,都是丹佛斯传动能效理念和技术的完美融合。我们相信,从FC111到达客户手中的那一刻起,它将伴随客户,踏上绿色节能的可持续发展的旅程。”

 

关注客户长期价值,助力水/暖通空调行业提振能效

在2022年六月举办的国际能源署第七届能源效率年度会议上,国际能源署报告指出,2020年到2030这十年中所需要的碳减排总量,有三分之一需要通过提升能效来实现。而今,电能消耗占全球能耗的20%,其中50%用于电机驱动。如果采用变频器控制电机,通常可以节省15 - 40%耗能。预计到2040年,变频器将为全球节省8%的电能消耗,为全球降低碳排放做出重要贡献。

丹佛斯是全球最早推出商用变频器的企业,从1968年推出第一台商用变频器开始,丹佛斯就将可持续发展融入DNA中,不断为全球各行业提供高品质变频器产品,帮助他们提振能效,践行对社会经济和环境保护的承诺。今年,丹佛斯更启动了2030 年 ESG战略,其中的气候目标获得了科学减碳倡议组织的认可。为了实现这一目标,丹佛斯将通过能源效率、设备生产率、低排放和电气化等手段实现脱碳,致力于成为客户领先的技术合作伙伴。

而此次丹佛斯传动中国推出FC111,则可以说是丹佛斯2030 ESG战略在中国市场的率先落地,体现出丹佛斯传动致力于帮助中国水行业及暖通空调行业提升能效,成为行业客户值得信赖的脱碳合作伙伴的承诺与决心。从系统的整体价值方面考虑,FC111不仅是一台变频器,更关注客户对设备的长期价值投资。凭借高品质、专业而强大的节能技术,以及高标准、全生命周期的服务,FC111能够保障设备长期稳定的运行,同时节约运行成本和设备维护成本,为水及暖通空调行业客户带来可靠的长期收益。

首先,在基本功能方面,FC111不仅高效驱动标准异步感应电机, 还支持永磁同步电机驱动。其全功率内置直流电抗器,减少谐波干扰,同时具有良好的EMC电磁兼容特性,满足C3级,更符合暖通空调行业的需求。FC111拥有齐全的I/O配置和多种标准总线协议,并开发了全新的中文面板,同时支持中英文,还提供热插拔和参数拷贝,让安装和操作更加方便。利用先进的算法,FC111能够优化电机控制,减少电机在稳态运行下的电流,在运行时额外平均节省3-5%能耗,整机效率高达98%,实现了高效的电机控制。

其次,在节约能耗方面,丹佛斯传动为FC111定制了一系列的行业特色功能,帮助客户节约能源成本。比如对于暖通空调行业,FC111独创的自动能量优化功能,可以为系统额外多节能5-15%。其跳跃频率和飞车启动功能,可以结合用户系统特性,减少额外的机械损耗,维护系统稳定性。特别值得一体的是,FC111集成了丹佛斯传动行业独有的止回阀监测功能。该功能是丹佛斯传动中国团队结合国内客户需求定制开发的,是针对二次供水应用多台泵并联供水系统中常见的、止回阀关闭不到位而产生回水问题,进行的创新功能开发。这一功能可为系统检测人员提供止回阀状态预警信息,为设备维护争取出宝贵的时间。同时止回阀回水率降低,也是系统高效运行的重要前提。 

而在服务方面,秉承一贯的高标准原则,丹佛斯传动通过覆盖全国的服务网络,快速响应客户需求,为客户提供从现场调试、维修维护、应用方案等多方面的服务。不仅如此,FC111还是丹佛斯传动唯一享受24个月免费质保的产品,还可通过DrivePro® 生命周期服务持续保障客户的连续生产和设备投资,为客户带来长期价值。

 

携手客户与合作伙伴,推动全价值链节能减碳

实现可持续发展是丹佛斯一直以来的使命之一,凭借这一发展理念,丹佛斯在多个行业建立了领先地位。而在新的2030 ESG战略下,丹佛斯不仅要推动自身业务碳中和,还要携手各行各业的客户与合作伙伴,共同推动全价值链的高效脱碳与可持续发展。为此,丹佛斯传动在全球与其目标一致、志同道合的合作伙伴,建立了紧密的合作关系。

例如全球领先的水技术创新者赛莱默,即是丹佛斯传动重要的战略合作伙伴之一。赛莱默与丹佛斯传动一样,也将可持续发展纳入到公司战略层面。相同的目标以及多年来对彼此技术和服务的认可,促使赛莱默和丹佛斯传动成为了彼此在全球市场上重要的战略合作伙伴。

而在中国市场,丹佛斯传动与赛莱默在绿色建筑和供水系统方面,都进行了非常深入的合作。比如上海著名的地标——上海中心,所采用的绿色节能技术,即是丹佛斯传动和赛莱默合作开发并实施完成的。上海中心是中国第一高楼,同时也是世界最高的绿色建筑,在设计之初对建筑的节能技术提出了极高的要求。为此,赛莱默与丹佛斯传动中国通力合作,联合为上海中心特别研发定制了暖通空调、供水与排水、建筑消防解决方案,分别应用于上海中心的变频供水系统、消防用水系统等。这些系统在保障上海中心安全平稳运行的同时,也最大程度的降低了建筑的能耗。最终项目实施后,丹佛斯传动与赛莱默联合开发的解决方案,使上海中心综合节能率达到54.3%,每年减少碳排放2.5万吨。

赛莱默中国及北亚区市场总监许昀艳表示:“赛莱默致力于通过打造一个‘创新生态系统’,与世界各地的引领者联合起来,合作开发先进的解决方案,以突破性的方式解决水问题。这也是未来我们与丹佛斯传动合作的方向。在中国,我们与丹佛斯传动在二次供水、楼宇暖通空调等方面有很大的合作空间。我们期待能够继续携手合作,更多采用像FC111这样优秀的产品和解决方案,帮助水及暖通空调等行业提振能效,降低碳排放,共同打造一个脱碳的生态圈,助推中国‘双碳’目标的实现。”

 

丹佛斯传动简介

丹佛斯自1968年便开始从事变频器业务,是世界上最早从事该领域的生产制造商之一。在该领域100%专注于为全球用户研发和制造品质卓越的交流变频器,并提供高效的传动解决方案,从而满足来自不同行业和领域的客户需求。

丹佛斯自进驻中国以来,始终保持健康发展,并在水及污水处理、暖通空调、食品饮料及烟草、纺织机械、工业及商业制冷,以及汽车制造业等领域取得长足的发展。不仅如此,凭借坚固耐用、灵活高效的产品性能,我们在船舶与海工、矿山开采、制浆造纸等极端温度、粉尘、潮湿的恶劣工作环境中也具有明显的应用优势。欲了解关于丹佛斯传动的信息,请点击访问。

 

丹佛斯简介

丹佛斯致力于开发创新性解决方案,帮助客户提升机械生产效率,减少排放,降低能耗,提升电气化水平。我们的解决方案广泛应用于制冷、空调、供热、功率转换、电机控制、船舶、汽车及商用车辆、工业及工程机械等领域。丹佛斯还为新能源行业提供解决方案,例如太阳能、风电,以及城市区域能源设施等。

作为全球性技术合作伙伴,我们致力于充分利用我们的行业领先地位、丰富的应用知识以及核心业务的可持续性创新,为客户创造价值:

· 丹佛斯动力系统事业部:移动及工业液压、流体输送、电气化以及软件系统全套解决方案;

· 丹佛斯气候方案事业部:为建筑、冷链、工业和基础设施提供可持续的供热和制冷解决方案;

· 丹佛斯传动事业部:为汽车等诸多行业提供变频器、功率半导体模块以及电气化等清洁能源解决方案;

我们的创新工程始于1933年。丹佛斯是家族所有制企业,全球各地共有员工40,000多名,共用95家工厂,服务于100多个国家的客户。

了解更多信息,请登录www.danfoss.com