• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯传动推出iC2-Micro变频器功率扩展产品,聚焦绿色转型与设备出海

2024年3月28日星期四

2024年3月28日- 上海 - 全球变频技术和电气化解决方案领导者丹佛斯传动宣布,推出旗下紧凑型变频器iC2-Micro功率扩展产品,包括三相400V的18.5kW与22kW两个型号的产品,三相200V的0.37-3.7kW型号的产品,以及单相100V的0.37kW和1.1kW两个型号的产品,从而使iC2-Micro紧凑型变频器产品线日趋完善,实现功率全覆盖。

丹佛斯传动iC2-Micro紧凑型变频器全线产品皆遵从最新的UL标准61800-5-1,同时也满足UL/IEC 60335-2-40 和 CSA C22.2 No.0335-2-40 中22.116对于电气组件的电弧和电火花的要求。因此,iC2-Micro变频器不仅能与低GWP易燃制冷剂一起安全使用,还可帮助客户简化总体设备认证过程、缩短测试时间和相关测试成本,提升设备在国际市场的竞争力,加快出海业务的拓展与落地。

此外,iC2-Micro全系列产品在原有基础上,增加了智能逻辑控制器(SLC)、睡眠功能、飞车启动、跳频功能、负载丢失检测等功能以及快速适配器选件,方便用户在不上主电源的情况下对变频器进行参数的配置和修改,从而使iC2-Micro变频器的操作更加简便、控制性能更好、运行更加稳定,并为客户节约大量能耗,支持各个行业客户的绿色低碳转型。

丹佛斯中国副总裁、传动事业部负责人卢中平表示:“iC2-Micro是丹佛斯传动推出的面向未来的新一代紧凑型变频器,不仅继承了丹佛斯传动变频器在业内备受称赞的高品质、高可靠性的特点,还融入了我们对于未来全球各行各业零碳转型的预期与相关的领先技术。iC2-Micro从研发、设计到生产都以国际最新的技术标准为依据,同时也面向全球市场进行交付并提供全球化的服务。这不仅能够协助我们的客户在全球市场中形成竞争力,还能帮助他们在世界范围内主动出击,取得业务突破。”

推陈出新投入绿色转型

继2020年“双碳”目标提出以来,全国各部门与各行业都在稳步推进能效提升和绿色转型,持续推动产业结构优化升级。“双碳”目标已经成为引领行业高质量发展的绿色引擎,也为工业制造业创造了新的发展机会。而与此同时,追求极致成本、极致质量以及技术创新等方面的挑战,也在行业中愈演愈烈。

面对机遇与挑战并存的局面,丹佛斯传动中国积极应对,打通前端销售、服务到后端研发与供应链等各个环节,围绕客户需求不断推陈出新,完善产品和服务。自2022年iC2-Micro紧凑型变频器首次推出以来,团队与客户积极沟通、不断打磨产品,推动了iC2-Micro变频器持续迭代升级,不但更好满足了不同行业客户个性化的需求,也在多个重点行业取得突破。

在纺织行业,iC2-Micro,已经逐步完成在起毛机、加弹机、梳棉机等设备的测试和应用,并收到了积极的反馈。作为新一代的紧凑型变频器,iC2-Micro拥有更好的过载能力、更快的响应速度、更高的环境操作温度(50℃)、在RS485标准下的通讯速率更高,且风扇可拆卸,同时具备了AMA功能(自适应电机助手功能),帮助客户降低能耗、提高系统的响应速度,并延长设备的使用寿命,完美适合纺织行业设备运行的需求。

在食品饮料包装行业,iC2-Micro变频器凭借紧凑的设计、更用户友好的的界面和更方便的操作,赢得了国内头部酒类行业的订单。对于食品饮料包装行业的客户而言,iC2-Micro的PID控制可以使系统能够快速、稳定地达到期望的运行状态。其内嵌式的控制面板带有精度更高的电位计,更便于进行参数设置、调节输出频率或转速,以及进行故障诊断等操作。

而在物流行业,iC2-Micro变频器被广泛用于水平传送带等设备中。其内置控制面板为一些简单的应用场景提供了便捷、即时的控制和监控功能。而其更好的转矩特性以及过流能力可以在提高系统性能、降低能耗、延长设备寿命,提升设备效率等方面有更好的表现,满足物流设备对于稳定性、可靠性和效率等方面的高要求。

全球化交付与服务助力出海拓展

自2022年问世以来,iC2-Micro变频器已经销往了欧洲、印度、美国等世界多个国家和地区的市场,取得了不错的成绩。而在中国市场,也有越来越多的OEM与终端用户选择iC2-Micro产品,并赢得了客户的信任。。

作为一家全球化的企业,丹佛斯传动在全球市场深耕多年,在全球100 多个国家/地区设有办事处,建立了50多个销售服务公司,发展了1000多个合作伙伴,在中国、丹麦、芬兰、美国、德国、意大利和印度建立了9个工厂和研发中心。这一强大的网络让不仅能让丹佛斯传动零距离靠近客户,还能为客户在全球范围内提供更好、更快捷的支持,这也是丹佛斯传动在市场中最突出的优势之一。

针对iC2-Micro的客户,丹佛斯传动可在全球范围内提供定制化、标准化的DrivePro® Life Cycle生命周期服务。通过在产品不同生命周期提供各有特色的服务,确保客户在全球各地都能感受到丹佛斯传动专业、高效的服务,助力客户抓住海外市场拓展机遇,保障业务在海外落地生根,获得长期价值。