Ref Tools将制冷的重要工具交到安装商手中

2020年6月2日星期二

过去几个月里,我们对业内十分受欢迎的冷媒尺(Refrigerant Slider)应用程序进行了几项激动人心的更新。 我们改进了界面,集成了其他几个应用程序,并提高了功能的稳定性,使其更易于使用。

但最大的惊喜一直没有揭露。今天我们终于可以与您分享!

我们很高兴地宣布,冷媒尺(Refrigerant Slider)现已成为Ref Tools!这是面向空调和制冷技术人员的必不可少的多合一移动应用程序。

制冷行业变得越来越智能,也越来越复杂,暖通空调制冷专业人员需要各种辅助工具,操作指南,技术支持和行业信息,以使其处于前沿。 Ref Tools将所有这些放在您的手掌中。

目前,Ref Tools集合了我们受欢迎和有用的五种暖通空调制冷工具:

冷媒尺(Refrigerant Slider)

当冷媒尺(Refrigerant Slider)转换为Ref Tools时,它将保留所有原核心功能,这些功能使冷媒尺在全球数百万安装程序中大受欢迎。 您仍然可以在Ref Tools中找到Refrigerant Slider,并将其用于快速计算80多种制冷剂的压力/温度比。

低全球升温潜能值工具(Low-GWP tool)

低全球升温潜能值工具可验证热力膨胀阀的兼容性,帮助您寻找到气候友好型制冷剂,并与之对比帮助改造制冷系统。

故障排除工具(Troubleshooter)

故障排除工具可帮助您识别并对比运行中的制冷系统中的故障。 确定问题后,故障排除工具还将为您推荐解决方案。

备件(Spare Parts)

使用备件程序,您可以在工作现场直接访问和订购用于工业制冷应用的丹佛斯备件和服务列表。

电磁阀线圈测试工具(Magnetic Tool)

电磁阀线圈测试工具可帮助您快速轻松地测试电磁阀线圈并进行故障排除。

您只需轻按一下,即可在任何这些工具之间无缝切换,因此始终可以找到合适的工具。Ref Tools还可以让您直接访问您常用工具,并保存您每个站点的特殊设置,帮助您节省时间并简化每个服务需求。

同时Ref Tools寓教于乐:您可以直接在应用程序中访问十分受欢迎的播客“Chilling with Jens”;一分钟后,您亦可使用Ref Tools在研究某个冷却系统;然后,您可以休息片刻,学习有关制冷的新知识。

然而,这仅是Ref Tools的第一步。在2020年及后续,我们将继续添加新的工具,功能和内容。我们致力于提供持续的支持和改进,使Ref Tools成为每个技术人员数字工具箱中的必备应用程序。

现在可以在Apple App StoreGoogle Play商店中免费下载Ref Tools。

如果您没有智能手机,或者更喜欢在笔记本电脑上工作,则还可以通过互联网浏览器访问Ref Tools。