• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

DSH涡旋压缩机适用多种制冷剂,为整机制造商提供低GWP“终极灵活性”

2019年9月18日星期三

丹佛斯已将其DSH涡旋压缩机系列产品与R454B和R452B制冷剂配套使用,同时为整机制造商在使用R410A替代品时提供了“终极灵活性”。

 

丹佛斯DSH系列涡旋压缩机发布于2016年,是首批使用丹佛斯IDV技术的解决方案之一。上市至今主流型号使用R410A制冷剂,功率覆盖7.5至40TR, 可适用于不同的应用,如轻型商用制冷、屋顶机、冷水机组及工业制冷。

使用R410A及中间排气阀(IDV)技术来提高商用冷水机和屋顶机系统季节部分负荷能效是目前最常见的选择,而DSH涡旋压缩机现已支持R454B和R452B制冷剂。欧盟正在逐步淘汰高GWP制冷剂,限制了R410A的可用范围,并提高其价格,促使人们选择使用新型低GWP制冷剂。同时,在已经对制冷剂GWP征税的国家,改用R454B或R452B将分别节省78%和67%的税值。

压缩机的多制冷剂兼容性,以及与R410A类似的性能从而可以直接进行替换,旨在使整机制造商尽可能容易地进行制冷剂转化,而不需要对系统进行彻底更改,从而加快制冷及可逆系统的上市时间。

这些变化同时还可以确保整机制造商能够进行后期产线定制并减少库存,从而提高整体的灵活性和库存管理的便利性。

丹佛斯制冷空调应用市场总监 Matthieu Stoll说到:“在全球范围内,制冷剂的转化正以不同的速度在进行着。通过使用带有中间排气阀(IDV)技术的丹佛斯DSH涡旋压缩机,整机制造商现在可以更容易地响应市场变化——无论是新的效率要求还是GWP阶段的下降。这就是终极灵活性。当GWP水平为466时,R454B就可特别的被视为一个具有潜力的长期解决方案。“

这款新的增强型压缩机系列包含以下优点:

提供多制冷剂支持,R454B和R452B,通过最小的再设计工作量提供后期定制并减少库存,

丹佛斯的中间排气阀IDV技术可确保更高的部分负荷效率

从7.5到40 TR共有10个型号,同时提供范围广泛的并联方案

可适用于广泛的应用,包括热泵及单冷系统,包括冷水机和屋顶机。

IDV技术可确保更高的部分负荷效率

R454B和R452B制冷剂被分类为A2L(弱可燃),并属于EN378和IEC60335-2-40规范管理范围。因此,整机制造商需要在某些应用中采取适当的遵从性措施。

要了解更多信息以及查看其他已经准备好制冷剂过渡的管路组件——请访问丹佛斯空调应用或Coolselector2。