• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

MCX15B2和MCX20B2可编程控制器与WT-DM室内温控器现已联合推出

2021年5月25日星期二

为您提供已验证的打包设备,用于冷水机组、热泵和其他舒适性应用的精确温控

MCX15B2和MCX20B2控制器功能进一步扩展,与WT-DM室内温控器无缝集成,使OEM厂商和系统集成商在各种舒适性应用中更容易找到“一站式”温控解决方案。

丹佛斯WT-DM温控器适用于室内温度控制或水地暖加热系统,帮助保持精准的设定温度。超强功能电子显示屏还可以显示当前的室内温度、地板温度、预设温度、地板加热和防冻保护状态以及假日和儿童锁模式。 

WT-DM温控器采用节省空间设计,同时配备230VAC电源,还集成了继电器输出和地板传感器输入的功能。

得益于有线的RS485接口和Modbus RTU通讯协议,这些组件之间实现稳定通讯,帮助实现并保持精准匹配温度。

丹佛斯HVAC项目经理Arne Muller说道:“现在我们整合了MCX和WT-DM系列产品,OEM厂商和系统集成商在商业建筑、医院、酒店和住宅楼中整合冷水机组和热泵时有了更多的选择。通过两台设备之间的无缝通讯,终端用户也将从更精准的温控和更高的效率中获益。

最终OEM厂商和系统集成商可以从同一个供应商那里采购这两个组件,充分利用丹佛斯产品的互通性。”

丹佛斯将在今年晚些时候提供相关扩展的MCX编程库。

更多关于 MCX15B2, MCX20B2, 或WT-DM 的信息: