慧与科技携手丹佛斯 实现数据中心节能减排

2024年6月25日星期二

 

慧与科技公司 近日宣布和丹佛斯合作,双方将共同提供慧与IT 可持续发展服务并用于数据中心余热回收,帮助企业在IT 设施绿色转型过程中对余热进行管理和评估[1],从而提高能源使用效率,打造现代化绿色数据中心。

  • 增强型模块化数据中心(MDC)采用集成式余热捕捉系统,可加速边缘人工智能应用和计算密集型工作负载。
  • 增强型模块化数据中心支持人工智能技术,同时利用节能解决方案,减少能源使用和二氧化碳排放。

人工智能技术的快速发展带动了数据中心IT基础设施用电需求的大幅增长。 根据国际能源署(IEA)报告,到2026年,人工智能产业预计将呈指数级增长,与2023年相比,电力需求预期至少增长十倍[2]。为了应对这些挑战,IT企业和数据中心运营商正在积极采取行动,减少能源浪费,例如引进现代化、高效冷却系统。据估计,仅欧盟的过剩余热就高达2,860TWh/年,几乎等同于住宅,建筑供暖,热水的总能源需求[3]。 而数据中心的余热再利用,可确保清洁能源的持续供应。

为了解决这些问题,慧与和丹佛斯提供了节能的数据中心解决方案:

  • 慧与的模块化数据中心(MDC占地面积小,可提升机柜内的空间利用率,可依据应用需求弹性扩充。 此外,通过采用浸没式液冷技术从而降低整体成本,能源消耗减少20%。
  • 丹佛斯的整体解决方案包括余热回收再利用,通过收集数据中心产生的余热,为邻近建筑提供可再生能源供暖。采用丹佛斯Turbocor®无油压缩机可帮助数据中心冷却效率提高30%。

丹佛斯气候方案事业部总裁Jürgen Fischer表示,丹佛斯与慧与的战略合作是个很好的例子,充分体现了我们与客户一同加速数据中心脱碳的努力与决心。 通过这一跨行业合作,我们将为可持续发展的绿色数据中心构建蓝图。

模块化的优势和灵活性:

慧与的模块化数据中心采用浸没式液冷技术(DLC),可将能源效率提高20%以上,并优化能源生产和分配。 其设计结构紧凑,减少能源和冷却液的传输距离,从而更大幅度地降低了能源损耗,提高了入口和出口处的温差,从而获取余热。 此外,模块化数据中心具备灵活性,不采用重工业材料,无需成本昂贵的传统建材,可大幅缩短上市时间, 其部署速度比传统数据中心快三倍,可从 18个月缩短至6个月。凭借模块化数据中心的灵活性及更小的占地面积特点,还可以部署在数据生成地点附近,减少了复杂的网络解决方案和数据传输带来的能源问题,大幅提高数据管理效率和安全性。

慧与全球顾问、专业服务和托管服务副总裁兼总经理Sue Preston强调,慧与相信此次合作能够开发出创新性解决方案。本次合作,主要将慧与的创新模块化数据中心与丹佛斯的余热回收再利用技术相结合,共同创造价值。 通过未利用的余热资源,将废热转换成有价值的电力,未来能源管理也将越来越智能和高效,最重要的是,我们现在就可以实现这一目标。

凭借高密度性能,慧与模块化数据中心的电源使用效率(PUE)为1.1[4],而传统数据中心的PUE通常为1.3~1.4。 慧与模块化数据中心能够支持慧与Cray Supercomputing EX4000等高能耗的架构,是超级计算和生成式人工智能等关键任务和计算密集型工作负载的理想架构,使数据科学家、大学和企业能够更快地获取信息。

从芯片到冷却器: 推动脱碳发展及创新技术

余热是尚未被开发的最大能源之一,也是整个欧洲数据中心最大的节能潜力所在之处,为了充分利用余热,慧与选择丹佛斯作为脱碳合作伙伴。 此次合作将采用丹佛斯多元化的产品组合与节能解决方案,共同为可持续模块化数据中心构建蓝图。

慧与IT可持续发展服务(IT Sustainability Services)提供IT设备能源监控管理功能,数据中心热回收的灵感源自于丹佛斯在其丹麦总部采用的余热回收再利用技术。 在丹佛斯总部园区内,数据中心回收的余热,通过热泵升压后,除了为临近建筑物供暖之外,还可用于当地的区域供热,为当地居民提供可再生热源。 余热回收再利用是丹佛斯脱碳战略的重要部分,该战略将帮助丹佛斯诺堡总部园区于2022年实现碳中和目标。

新一代模块化数据中心采用丹佛斯的产品,包括用于热泵和冷水机的Turbocor®压缩机、换热器、变频器和撬式泵产品及余热回收技术,有效提升数据中心能效高达30%。 这是一种模块化解决方案,组件之间可以无缝协作。作为丹佛斯整体解决方案的一部分,丹佛斯还与慧与合作,通过慧与资产升级再造服务(HPE Asset Upcycling Services)回收其报废IT资产,该循环经济解决方案可实现技术革新和再利用,同时回收经济价值。

 

关于慧与科技公司
慧与科技公司(NYSE:HPE),
2015年11月1日由原惠普公司Hewlett-Packard (HP) 拆分而成立, HPE自拆分后仍旧位于世界500强的地位。作为下一代软件定义的基础架构企业,HPE拥有世界级的服务器、存储、网络、融合基础架构和产品组合。多年来专注于企业的转型与创新,通过更强大、更敏捷、更具创新性的云计算、大数据、移动、安全等解决方案和服务,帮助企业应对转型挑战,实现创新突破。

 

了解数据中心更多解决方案

参考文献

  1. 多余的热能也称为余热或废热,可透过现有且经过充分验证的技术(尤其是热泵)进行回收再利用。余热 - 丹佛斯白皮书第2期
  2. 2024 年电力 - 2026 年分析与预测 (blob.core.windows.net)
  3. 余热 - 丹佛斯白皮书第2期
  4. 何时使用直液冷却(DLC)技术。