丹佛斯 TD1 热力膨胀阀以精确的过热度控制为基础,现采用更可持续的不锈钢毛细管和感温包。 作为行业领先的低GWP和超低 GWP 解决方案组合的一部分,与毛细管相比,TD1 在实际操作条件下可节省高达 15% 的能耗,并减少高达 20% 的拉低温时间。
TD1 热力膨胀阀以其高效率和质量而著称,能精准控制制冷剂注入小容量蒸发器,用于商业制冷应用,例如玻璃门售货机、商业冰箱和冰柜、步入式冷藏室、制冰机、冰淇淋柜 和冷藏饮料柜。
TD1 系列现在采用不锈钢制成的毛细管和感温包 — 自 2022 年 3 月起,这将成为所有获得 UL 认证的丹佛斯 TXV 的标准配置。除了是比铜更可持续的材料外,不锈钢也更适应不同的温度条件。
专为实际工况而设计
与标准毛细管相比,热力膨胀阀有一个巨大的优势:即能够适应不同的制冷工况以实现高效的过热控制。
这使 OEM 能够构建更节能、更可靠的解决方案,以满足 A3 制冷剂法规并降低开发间接成本。同时,它显着提高了食品质量和安全性。
我们的技术支持可协助产品选型和机组测试,确保您的系统顺利切换到 TD1 热力膨胀阀。
久经考验:TD1 阀门已被证明可以提高能源效率,同时优化开发成本
在丹佛斯 ADC(应用开发中心)进行的全面测试表明,选择 TD1 热力膨胀阀而不是毛细管,可以获得巨大的收益。
基于实际操作条件下的 GDM 和 CFF 测试,与针对拉低温或机组设计的优化的毛细管相比,TD1 在不同的环境温度下可节省高达 15% 的能源。与规格适合在设定点运行的毛细管相比,该阀门减少了高达 20% 的拉低温时间。
开发优势包括更快的上市时间、更简单的制造过程以及更少的设计和测试时间。此外,符合 A3 标准可以轻松过渡到低GWP制冷剂和超低 GWP 制冷剂。
进一步充实 A3 制冷剂解决方案组合
TD1 系列的不锈钢设计转变增强了丹佛斯对可持续发展的投入,并通过广泛的 A3 制冷剂兼容冷凝机组、压缩机和组件组合支持绿色转型。结合一线知识和经验,我们将继续致力于帮助您按照自己的进程向 A3 过渡。
有关 TD1 热力膨胀阀的更多信息,请访问产品页面
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TD 1 热力膨胀阀(固定阀芯)TD1/TDE 1是一种热力膨胀阀,用于调节在制冷、热泵和空调系统中容量较小的蒸发器的液体喷射。液体喷射取决于制冷剂在蒸发器出口的过热度,感温包必须位于蒸发器出口。