• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯发布12门新的电子课程扩展了Turbocor®培训和技术资源

2020年6月10日星期三

丹佛斯为使用Turbocor®天磁无油压缩机的技术人员发布了新的在线培训材料,进一步扩展了支持和学习资源,以帮助丹佛斯终端用户和OEM客户实现压缩机长期高效稳定的运行。

丹佛斯Turbocor®天磁无油离心式压缩机将制冷机组的能效提升到一个新的等级,在全球有美国和中国两个生产基地,遵从ISO 9001:2015和ISO 14001:2015国际质量管理体系,并且已向全球交付超过100,000台压缩机。

磁悬浮压缩机通过其无油磁轴承技术获得了高效及性能零衰减的特性,但它也需要接收特定的服务和维护,才能维持高效运行和更久的使用寿命。

因此,丹佛斯开发了Turbocor®支持门户,提供免费、简洁的服务建议和培训。该门户旨在帮助所有Turbocor®终端用户及OEM工程师在充分应用磁悬浮压缩机的同时,亦能使其保持在最佳性能状态下运行。 

最新增加的12节电子课程,提供了独特的无油技术优势的概述,以及为什么它与传统压缩机不同。它们包括:

1.       关于Turbocor®-介绍该产品及其应用

2.       可以使用的工具-有关Turbocor网站上提供的所有信息

3.       安全实践-你需要知道的关于安全进行维护操作的一切

4.       服务监控工具(SMT) -压缩机通信软件简介

5.       TurboTool®- Turbocor®的服务和故障排除应用程序指南

6.       关于Turbocor®压缩机-了解基本组件和功能

7.       产品能力及运行范围-概述不同型号压缩机的制冷能力和应用范围

8.       压缩机冷却-压缩机电机和电气组成部分介绍

9.       压缩机交互界面-如何与Turbocor®压缩机连接并保持通讯

10.    离心式压缩机原理-离心式压缩机原理介绍

11-12.    压缩机操作(第1部分和第2部分)-有关Turbocor®压缩机如何操作的详细信息

 

电子课程提供了丹佛斯对Turbocor®客户更广泛的支持:

 

  • 在线工具 - 包括产品指南、详细的服务视频和价格信息
  • TurboTool®app - 用于实现快速远程故障排查
  • 面对面的培训 - 在丹佛斯美国塔拉哈西工厂或中国海盐工厂举行为期两天的面对面支持综合培训活动或为集团用户提供现场培训。

“丹佛斯Turbocor®天磁无油压缩机具有高可靠性和无与伦比的满负载和部分负载效率,”丹佛斯Turbocor®产品应用总监Ray Good表示。

“为了保持压缩机高能效及设备寿命的可靠性、确保客户从我们的产品中获得极大利益,业主、服务技术人员和OEM人员能够获得优质的支持和帮助是至关重要的,这也是丹佛斯延长其Turbocor®技术培训和支持资源的原因,。”

 

12个新的Turbocor®电子课程可以通过丹佛斯学习门户网站免费和按需提供。

  • 在learning.danfoss.com上免费注册
  • 为了快速地进行远程Turbocor®压缩机服务和故障排除,使用TurboTool®app
  • 立即访问丹佛斯在线学习门户