余热:世界存量最大的待开发的能源

2023年3月14日星期二

最新数据显示,仅欧盟的余热总量就达到2,860太瓦时/每年,几乎相当于欧盟地区住宅建筑和服务性建筑供热和生活用热水所需能源的总和。

丹佛斯集团总裁兼首席执行官方行健认为:让人震惊的是,欧盟“几乎没有采取任何举措,推动更有效地利用以余热形式浪费的大量能源”。丹佛斯新发布的白皮书详细介绍了余热利用的巨大潜力,阐述了余热为我们提高生产力、降低消费者和企业的能源价格,并加速绿色转型提供的巨大空间。

全球领先的能效解决方案供应商丹佛斯集团发布白皮书,强调了余热这一有待开发的能源所展现出来的巨大潜力。仅欧盟的余热总量就达到2,860太瓦时/年,几乎相当于欧盟地区住宅建筑,以及学校、医院、酒店、餐厅、办公室、购物商城等服务性建筑对供热和热水所需能源的总和。

如果能在2050年前全面实施行业耦合技术,对余热进行充分利用, 我们每年将有可能节省 674 亿欧元。

发动机每次运转都会产生热量。我们站在冰箱后所感受到的温度就能证实这一点。在超市、数据中心、工厂、污水处理设施、地铁站和商业建筑中,情况也是如此,而且热量级大很多。通过区域能源系统,我们可以实现余热的重复使用,用来为工厂供热或提供生活用水,或输送到周围的居民楼或工厂被重复利用。

使用这种原本会被浪费的能源形式将帮助我们提高生产力,并降低消费者的能源费用。

充分利用余热,就可以省掉我们用来生产热量所需的大量的化石能源,帮助我们稳定未来电网,助力向绿色能源系统过渡。

在某些国家,潜在的余热总量甚至可以完全满足其对热量的总需求。 以荷兰为例,余热总量约有156太瓦时/每年,而其热量需求约为152 太瓦时/每年。

然而,余热的巨大潜力却远远没有被开发,甚至在政策层面上是被忽视的。

丹佛斯集团总裁兼首席执行官方行健认为,余热利用不仅是当下能源危机中被忽视的手段,而且将是实现绿色转型的先锋: “余热是世界上存量最大的尚未开发的能源形式。然而,纵使我们今天已经拥有了切实可行的余热利用解决方案,各国、各行业却少有举措加以实施,导致这部分能源正在被浪费。我们迫切需要政策措施,推动各行业充分利用余热,因为这样不仅可以使民众和企业从较低的能源成本中受益,而且还可以让我们加速绿色转型进程。”

“由于人口增长和人们收入水平的提高,未来几年全球对能源的需求必定会急剧增长。如果不立即采取行动降低能源需求,能尽其用,我们将无法实现全球气候目标,”方行健说。

余热利用是能效提升最纯粹的形式

新发布的这一期丹佛斯影响力白皮书题为“世界存量最大的待开发能源:余热”,介绍了余热作为一种高效的能源形式所拥有的巨大潜力。国际能源署(IEA)的研究显示,如果全球协同推动能源的高效利用,同目前正在实施的政策相比,到2030年我们将可以每年多减排50亿吨。在国际能源署的净零情景下,当下这一十年与能源相关的碳减排总量有三分之一需要通过能效提高手段来实现。

这些能效措施节能效果显著,相当于每天节约近3000万桶石油,每年节约6500亿立方米的天然气(约为欧盟2021年从俄罗斯进口总量的四倍)。

方行健认为:“余热再利用的潜力非常惊人。我们应该改变看法,将余热看作一种现成可利用的能源形式,而不是需要采取措施处理掉的废弃物。”

“时下,要充分利用余热我们还面对着一些阻碍,例如相关信息和政策的缺失。我们需要引入经济激励机制、采取政策手段,并重视地方政府、能源生产和供应方的合作,才能充分发挥余热的全部潜力。”

气候组织建成环境相关业务负责人Toby Morgan认为:“全球能源危机为我们敲响警钟,必须停止浪费能源。所以丹佛斯呼吁政府和企业充分发掘能效的潜力是非常正确的。现在比以往任何时候我们都需要更好地利用已经产生的能源。我们不应该让余热白白从窗户排放出去浪费掉。通过余热回收和再利用等手段提升能效,对降低我们对化石燃料的需求,节约能源费用至关重要。”

《余热:世界最大的未开发的能源》白皮书下载链接

 

媒体联络

肖先生 丹佛斯中国对外传播负责人

010-85352307 xiaoqiang@danfoss.com