工程机械脱碳是实现气候目标的关键

2023年7月7日星期五

全球工程机械的排放量与全球航空业的排放量相当,其中约有50%由挖掘机产生。

 

丹佛斯近日发布的新一期影响力系列白皮书认为,我们必须立即采取行动减少工程机械等重型车辆的碳排放,这对达成全球气候目标至关重要。

丹佛斯动力系统 Editron部门及业务孵化部门总裁 Domenico Traverso出席了在哥本哈根举行的国际建筑师协会(UIA)世界建筑师大会,并展示了丹佛斯近期发布的新一期影响力系列白皮书。他说:减少工程机械碳排放的关键在于能效技术的应用;能效技术可以大幅降低挖掘机的油耗,同时解决电气化所面临的诸多挑战。

城市碳排放占全球碳排放总量的70%。我们应对气候变化这场“战争”的成败最终将取决于城市。 全球工程机械每年排放的二氧化碳总量极为惊人,达4亿吨,相当于国际航空业每年的排放总量。而这其中,挖掘机所产生的排放就占到50%。虽然乘用车和小型工程机械可以较为容易地实现电驱,并用可再生能源为其充电,但对挖掘机等重型车辆来说,实际情况却复杂的多。

与小型车辆相比,挖掘机的工况复杂且挑战,其电池系统充电后需要有较长的待机时间。所以要达到传统柴油驱动挖掘机同样的生产力,电驱挖掘机则需要非常大的电池才能满足,而这样则会提升前期成本,因此也会使整个生产过程变得更加资源密集。这样看,如果不采取其他措施,重型机械的电气化在技术和经济性层面都面临挑战。  

此外,大部分挖掘机工作现场都没有必要的充电设施来为设备充电。 像采石场这样偏远的大型工作现场通常需要在交接班时进行换电,然后再运输到仓库进行充电。电池的体积和重量则为上述操作带来了物流方面的挑战。

然而通过能效提升手段,挖掘机所需电池的尺寸变小,因此对现场充电设施的要求和可再生能源的需求量也会随之降低。

丹佛斯动力系统 Editron部门及业务孵化部门总裁 Domenico Traverso表示:“从行业角度来看,我们必须为大家所共同面临的气候问题有所承担。我们需要更积极地分享有绿色价值的技术和解决方案。 建筑行业对成本非常敏感,我们需要以最具成本优势的方式帮助行业实现脱碳。否则,脱碳进程就不可能大举推进。在这样的场景下,能效解决方案的价值就凸显出来。 ”

新一期丹佛斯影响力系列白皮书(中文版即将发布)详细研究了多个建筑工地的实际案例,尤其是如何通过现有的技术快速帮助工地减少排放,实现绿色转型。

传统的挖掘机动力源能效仅为 30%,余下的70% 被浪费。丹佛斯认为,通过变排量泵、数字排量泵、变转速泵、分布式变频器等产品和解决方案的应用,挖掘机等重型机械可有效实现节能。在能源回收系统的支持下,这些机械的能效将进一步得到提升,能耗大幅下降。

通过上述能效措施,挖掘机发动机将变得更为紧凑,能耗得以降低,作业效率却得到了提升,而同时电气化所需的电池容量可以减少约 24.8%。快速发展的技术可以为 15 吨以上的挖掘机节省 15-30% 的燃油,而其作业能力也将得到提升。在不久的将来,这些措施可以应用于各种尺寸的挖掘机,节能潜力有望达到50%。

优先考虑能源效率的同时探索电气化的可能性,将为重型机械的脱碳做出重大贡献,并为可持续的未来铺平道路。

白皮书(英文版)下载链接:《城市脱碳路线图》

 

媒体联络:

肖先生   丹佛斯对外传播中国区负责人

电话:+86 10-8535 2307

邮箱:xiaoqiang@danfoss.com