8月16日,丹麦外交大臣拉尔斯·勒克·拉斯穆森(Lars Løkke Rasmussen)、丹佛斯集团总裁兼首席执行官方行健(Kim Fausing)等一行到访中国上海,并同丹佛斯中国区总裁徐阳一道参观了中国最高建筑上海中心大厦。
外交大臣和丹佛斯一行在上海中心大厦建设发展有限公司总经理蒋小平和副总经理郑胜利的陪同下参观了大厦,详细了解了上海中心在绿色建筑领域的领先实践,尤其是丹麦绿色解决方案和专业技术如何帮助该建筑实现节能减排。丹佛斯AB-QM阀门(动态压差平衡型电动调节阀)和变频器等多款产品应用在了上海中心大厦暖通空调系统中,优化了系统能效的同时也大幅提升了大厦室内环境的舒适度。
上海中心位于浦东陆家嘴金融贸易区核心位置,建筑总高度632米,地上127层,地下5层,是目前的中国第一高楼。该建筑是上海乃至全国的地标性建筑,也因其在绿建领域的双认证身份而蜚声业界:上海中心大厦先后被授予素有绿色建筑“奥斯卡”之称的LEED-CS白金级认证和由中国国家住房和城乡建设部授予的《三星级绿色建筑设计标识证书》和绿色运营认证,而后者是国内绿色建筑领域最高级别的认证。
丹麦外交大臣拉尔斯·勒克·拉斯穆森说:“很高兴看到丹麦解决方案应用在上海中心这样宏伟的建筑中。 我们希望两国将持续深化双边绿色合作,并能在更多中国城市落地。丹佛斯在上海的业务和发展是丹麦公司帮助中国节能减排实现绿色转型很好的例证。”
上海中心大厦建设发展有限公司副总经理、上海中心世邦魏理仕物业管理有限公司董事长郑胜利评价说:“上海中心对设施设备品质要求很高,在使用丹佛斯变频器和空调系统水力平衡阀的过程中,产品相对稳定,故障率小。我们期待与丹佛斯公司进一步加强合作。”
丹佛斯AB-QM阀门可对楼宇的中央空调系统中末端数千个的风机盘管的冷冻水流量进行精确的平衡和控制,不同楼层用户可以根据自身需求获得舒适的温度,而不受其他楼层用户温度调节的影响。通过采用丹佛斯AB-QM阀门,有助于中央空调水系统的平衡和能耗降低。
上海中心采用的丹佛斯变频器可在保证适宜温度的基础上避免各类泵、压缩机和风机超负载运行,有助于降低能耗。同时,丹佛斯提供的压力传感器和干燥过滤器也可为空调冷水机组提升能效。
丹佛斯集团总裁兼首席执行官方行健表示:“现在行业中已经有很多具有成本效益的技术帮助我们高效减碳,以实现气候目标。而且这些技术已经有了广泛的应用,例如在上海中心等诸多地标性建筑中。我们现在要做的是推进这些技术更为广泛的实施。”
城市能耗占到全球总能耗的三分之二、碳排放占全球年度碳排放总量超七成[1]。在全球能源相关碳排放中,有28%来自建筑的日常消耗[2],而暖通空调系统的能耗则占到建筑总能耗的40%[3]。如联合国秘书长古特雷斯所说,“全球沸腾”的时代已经到来。我们必须立即采取行动,大范围实施能效和电气化解决方案以应对气候变化。
本次是方行健三个月内第二次来到中国。他对丹佛斯在中国市场的业务前景非常乐观:“中国正在推进的绿色转型进程为丹佛斯提供了大量的业务机会,我们将继续在中国投资,以抓住‘双碳目标’释放出的巨大的市场需求。”
今年5月,丹佛斯在天津启用了全球制冷研发测试中心,这是集团规模最大的涡旋压缩机研发和测试中心,是丹佛斯落户天津以来的第六次、也是最大一次增资。同月,丹佛斯宣布正式启动海盐第二园区的建设,以进一步强化公司在中国的研发和制造实力。
[1] 国际能源署(2021):《为城市赋能,实现净零未来》(Empowering Cities for a Net Zero Future,),第3页
[2] 世界绿色建筑(World Green Buildings)(2019):《将隐含碳放在首位》(Bringing embodied carbon upfront),第16页
[3] https://www.energy.gov/eere/why-energy-efficiency-upgrades
肖先生 丹佛斯对外传播 中国区负责人
010-85352307 xiaoqiang@danfoss.com