丹佛斯隆重推出的数字排量泵(Digital Displacement)技术,旨在大幅降低挖掘机的油耗。这将在全球范围内产生影响,因为通过消除挖掘机的废热,我们可以减少4,000万吨的二氧化碳排放量(相当于460万户家庭一年的能耗排放)。

丹佛斯工程师在分析挖掘机中的能量流时发现,发动机产生的有效能耗中有70%因废热而消失。依托于数字排量泵的技术,我们的工程师用数字泵取代传统泵。该技术增加了泵与发动机之间智能与数字化匹配控制,泵内部各柱塞只在有需要时才工作,从而减少整个系统的损耗。
现在,这项技术已推向市场,并将发挥全球性影响。借助数字排量泵,我们可以节省25-30%的挖掘机燃油消耗,将来这一数字甚至可以达到50%。仅通过减少挖掘机废热这一项,我们便可减少4,000万吨的二氧化碳排放量(相当于460万户家庭一年的能耗排放)。
丹佛斯动力系统研发副总裁Jeff Herrin表示:“无论是零排放还是低排放,数字排量泵的独特之处在于它有助于降低能耗。不管化石燃料还是电能,该技术均可适用。因此,这是一项具有前瞻性的技术。”他补充道,“这项技术使OEM厂商可以直接在软件中构建差异化。数字排量泵完全由软件和电子设备控制,从而使机器定制功能达到新高度。”

推动未来挖掘机系统发展
数字排量泵为非公路机械革命奠定坚实的基础。
我们可以将标准挖掘机的泵替换成数字排量泵,以大幅节省燃油、提高生产率。而且,我们甚至更有作为。我们可以为打造卓越的新型挖掘机系统、能量回收或实现优越的控制铺平道路。数字排量技术是未来挖掘机系统发展的推动力。
通过这项技术,液压系统增加了全新的工具箱,从而实现更高的效率和生产率。通过消除废热,该技术甚至有助于降低发动机及其他系统组件的成本。
这不仅是持续改进的成果,而且是液压技术领域里程碑式的进步。这是面向数字化时代的数字液压技术。随着我们学会如何运用该技术解决客户面临的各种问题,整个行业将迈入极富创造性的阶段。

产品即将推出市场
此前,丹佛斯已经推出首款工业领域应用的数字排量泵产品。现在,我们将推出大功率版本,以量产的形式应用于各种非公路机械。从2021年开始,我们将以此为起点扩展产品组合,以涵盖不同型号和版本的泵产品系列,以应对更广泛的机械应用。
丹佛斯数字排量泵总监Eric Bretey解释道:“为了充分发挥这项技术的潜力,我们需要向客户证明该产品值得信赖。对非公路市场应用来说,可靠性和耐用性至关重要。当这一市场的客户将产品应用到其整个机器系列中时,他们期望产品可靠且经久耐用。而丹佛斯恰恰拥有成熟的开发工艺来满足这一要求,我们的产品结构坚固、品质优良、耐用性佳。”

“We have to be durable. It is not negotiable”
Jeff Herrin, Vice President in Danfoss Power Solutions