丹佛斯在联合国气候变化大会上再次呼吁关注能效提升

2021年11月4日星期四

丹佛斯在联合国气候变化大会上鼓励决策者积极采取气候行动。在本届大会上,丹佛斯发起行动,向大会参与者强调:能源效率是实现经济脱碳增长、达成《巴黎协定》目标最具成本效益的手段。

2021年联合国气候变化大会正在英国格拉斯哥举行。会上,全球领先的绿色转型解决方案供应商丹佛斯表示,在实现全球气候和能源目标过程中,能效手段将做出巨大贡献,可助力能源相关领域实现减排40%以上。

丹佛斯在会上同与会的政界领袖和非政府组织广泛会面,呼吁各方立即采取气候行动。丹佛斯正在发起的这次活动包括一项覆盖广泛的数字推广活动,以及以《金融时报》外封形式发送给其读者尤其是与会者的丹佛斯主题故事,讲述最绿色的能源是我们不用的能源这一重要信息。

据丹佛斯集团传播与可持续发展高级副总裁马丁·罗森(Martin Rossen)介绍,2020年全球能效提升方面的进展为十年来最低水平,丹佛斯想通过此次活动引起各方对能效这一议题的关注。国际能源署数据显示,2020年能源强度仅下降了0.8%,天气因素校正后,仅约为2019年(1.6%)和2018年(1.5%)水平的一半。

“时下,当务之急是联合国气候变化大会上的决策者们必须优先考虑能效。它是实现巴黎协定目标最重要的手段。能效具有极高的成本效益,同时可以促进经济,并创造就业机会,” 马丁·罗森指出。

马丁·罗森曾任丹麦首相梅特·弗雷泽里克森的办公厅主任,他认为当前的能源危机可能会让决策者们进一步放开眼界,采用能效这一更优的实现气候目标的方法。

在近期发表于英国《政要》杂志网站上的一篇专栏文章中罗森指出,决策者应该从能源价格的飙升中窥见,最绿色的能源是我们不使用的能源。

点击此处阅读这一专栏文章

“城市、建筑、工厂和交通运输业用掉了我们大部分能源。而且我们用掉的能源比我们实际需要的能源要多得多。这不仅对气候不利,而且也损害经济。无论如何,面对能源价格上涨,联合国气候变化大会应当以此为契机,尽快采取气候行动,”他强调说,留给我们的时间不多了。


“空谈应该止于此,我们应该立即采取行动!高能效的解决方案已准备好,唾手可得!”罗森补充道。

本次活动包括:

  •  覆盖超25个国家的网络端的传播活动:丹佛斯集团首席执行官方行健以视频的形式,向决策者和政策制定者介绍能效提升在绿色转型中的重要作用,以及目前现成的技术如何降低推广可再生能源的成本、加快绿色转型并创造就业机会。
  •  “最绿色的能源是我们不用的能源”这一主题故事在《金融时报》的投放。
  • 联合国气候变化大会期间的线上边会:介绍经济复苏和新的国家层面的基础设施规划为快速实现绿色转型所创造的独特机遇绿色转型现场:建筑物及其建造过程的去碳化

Mikkel Ballegaard Pedersen         

丹佛斯集团媒体事务联络人

+45 26 10 95 19

Mikkel.ballegaard@danfoss.com

  

Ken,  Xiao Qiang

丹佛斯中国区媒体事务联络人

139 1199 6037

xiaoqiang@danfoss.com

 

COP26 - 联合国气候变化大会

在英国格拉斯哥举行的第26次联合国气候变化大会上,各国都在积极的制定行动计划,以满足1.5°C目标。然而,我们不要忘记的是,最绿色的能源是我们不用的能源。