《可再生能源指令》
发掘区域能源的潜力
为了实现能源过渡,我们需要减少供暖和供冷系统的碳排放。供暖和供冷占我们的一半的耗能,75% 依赖化石燃料。
区域能源可发挥关键作用,通过结合能源效率和可再生能源,实现这一变化,创造未来的供暖和供冷系统。
区域能源网络为楼宇建筑提供当地可用能源资源,可利用(如工业生产过程和超市)的剩余热量,否则这些能量会白白浪费。区域能源将通过整合可再生能源,回收当地冷热能量,将剩余的可再生电力储存为热能,从而降低能源系统的净成本。较电能储存相比,热能储存的成本要低 100 倍。
为使地区能源能快速过渡,《可再生能源指令》要做三件事:
- 推广区域能源,推动现有现代化网络发展: 更多的区域能源将通过使用当地现有的供暖和供冷资源,大大降低能源系统成本,减少昂贵的能源进口。欧洲的许多现有网络都存在巨大的热能损失,需要更好地控制热能和供冷分布情况。
- 清楚认识不可避免的废热和供冷与可再生物产生的冷热具有同等价值: 这将鼓励市场投资低温网络,并从供冷系统和工业过程中回收大量剩余的冷热能量,否则,这些系统和工业过程无法得得以利用。
- 确保商业参与者(如超市和数据中心)能以公平的报酬向网络提供多余的热量。
了解我们的案例

布雷堡选择 CO2 中性区域供热系统的原因

利用制冷余热