![](/media/6987/modern-family-apartments.jpg?width=420&height=1920&rnd=131813057748730000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
高能效建筑扭转乾坤
充分发挥尚未发掘的潜力,刻不容缓! 这篇由能源咨询公司 Ecofys 发布的报告首次在欧盟级别上确认,并量化了能源节省方面未发掘的巨大潜力,通过改造建筑的技术系统,便可发掘这种潜力。
现在是时候发掘混凝土、玻璃及钢材背后潜藏的能源节省机会,实现大量的节省,创造更多的职位,为人们构建更美好的生活场所。
![](/media/6880/icons_challenge_sm.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
挑战:
![](/media/6900/icons_potential_sm.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
潜力
发掘建筑的能源节省潜力
![](/media/6894/building-efficiency-video-image.jpg?anchor=center&mode=crop&width=635)
关于建筑的一些简单事实
![](/media/6918/building-efficiency-proof-stamp.png?anchor=center&mode=crop&width=306)
了解建筑技术系统的重要性
![](/media/6895/ecofys-report-cover.jpg?anchor=center&mode=crop&width=306)
阅读由能源咨询公司 Ecofys 发布的完整报告
建筑的中央神经系统
很多技术都已证明有助于提升建筑及系统的能效性,但大多数建筑仍未采用此类技术。优化建筑技术系统不仅有助于构建更高效的建筑环境,还能够让建筑的使用者更好地了解他们所处的环境 - 主动管理能源使用、维持健康、舒适、高效的生活环境,并根据他们的喜好进行调整。这些技术的成本非常低,而且能够轻松地在建筑中完成改造,还能带来可观的能源和成本节省。
![住宅、商用与公共建筑的解决方案](/media/6909/building-efficiency-world-map.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
住宅、商用与公共建筑的解决方案
- 空间供暖
单独房间控制装置; 自动水力平衡; 速度控制泵 - 热水
自动热平衡 - 空气调节
单独房间控制装置; 速度控制的压缩机 - 通风
可变需求控制
减少垃圾,为数百万的欧洲公民创造福祉
这些解决方案会随着建筑类型的不同而有所不同,但其核心原则都是相通的,即:减少垃圾、降低成本、改善使用者生活环境。探索我们的案例研究。
重新思考能效,正当其时
![](/media/6870/the-cost-effective-path-to-an-energy-efficient-building-stock.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
到 2050 年,欧盟若要实现低碳经济过渡的目标,需要我们的建筑完全实现低碳化。因此,需要加快现有建筑的现代化进程,这一点毫无疑问。若要实现这一目标,我们需要确保建筑的技术系统能够实现最大能效的运行。
让欧洲迈上高能效、互联建筑发展的快车道
随着新版《建筑能效指令 (EPBD)》的实施,对于加速推动建筑技术系统优化、实现最高能效目标而言,意味着不容错过的机会。
新版的 EPBD 指令加大了对能源流控制装置的关注,阐明了控制基本原则,针对检验要求中的完全负载和部分负载进行了明确规定,同时鼓励建造智能化建筑并确保使用者的可控性。我们建议大家立即行动起来,通过以下各种关键措施实现向低碳经济的过渡。