转型之路,这里启程
与我们的客户一起,我们得以以更智能使用能源的方式提供工程解决方案。就在今天,我们用创新技术推动未来的可持续转型,点击观看视频,探索精彩故事。

通过电气化改变世界
能源系统在不断变化, 变化速度非常快。能源领域正在从基于化石的能源向绿色能源转变。电力将会成为全球最重要的能源载体,进而触发广泛的电气化。举例来说,随着小汽车、卡车、轮渡和海轮转为混合动力,这些运输工具的全球排放量将会显著降低,降幅最高可达 23%。试想一下:到 2060 年,电动汽车在全球所占的比例将达到 90%,这将会带来怎样的影响?
随着更智能的数字化系统出现,推动分散的可再生能源的产生与存储,电气化大趋势将会为未来无排放发展提供动力。

把语言变为行动
丹佛斯的“创想未来”研讨会是一个全球性平台,融合了一系列活动,旨在激发围绕气候与能源这两大主题的创新思维和解决方案。
#ETtalks 汇聚了最佳演讲家与有远见者,旨在激励业内参与者在确保不损及未来利益的前提下开展当前的设计。