新的硫排放限制
国际航运活动的排放可能对人类和自然环境造成严重后果。据估计,仅海洋活动造成的空气污染每年就导致欧洲多达5万人过早死亡。
在过去的60年里,国际海事组织一直致力于减少船舶的有害排放。1997年通过了《防污公约》来处理空气污染问题。到2020年1月,排放控制将更加严格,届时国际海事组织将开始执行全球海洋应用燃料油含硫量限制在0.50% m/m(质量/质量)。这将大大减少船舶排放的硫氧化物含量,使居住在港口附近的居民受益,并降低成本。
如何遵守新规定
为了符合新的要求,造船工业有以下几种选择:
1.使用更昂贵的低硫燃料
2.安装废气洗涤塔以洗涤颗粒和硫磺
3.安装使用天然气的发动机
重油相对较低的价格使安装一个排气气体洗涤塔更有吸引力,对许多造船企业来说,混合洗涤塔系统可能是首选的脱硫解决方案,因为其能够在船舶的特定位置,根据排放要求在开环和闭环操作之间自由切换。
当洗涤塔以闭环方式运行时,再循环洗涤塔中的水会积聚一定的颗粒和硫磺,必须将其去除。颗粒在水力旋流器中分离,而硫则通过加入碱性物质如氢氧化钠来中和
在选择使用洗涤塔时,需要监测废气,以确保保持排放限制并确保洗涤塔正常工作。这是通过持续排放监测系统(CEMS)传感器解决方案实现的。CEMS传感器解决方案也可以适用于上述三种方案的全面执行,以确保均合规。如今,证明合规的责任落在了当局身上。在丹麦,法规的强制执行是通过样本和嗅探器进行的。这种方法仍然存在漏洞,没有一个完整的排放概况,相应的也就没有公平的竞争环境。在所有船舶上使用CEMS解决方案,使排放的完全透明成为可能,这有助于控制排放,使监管执法有效,并确保公平的竞争环境。
何时使用不锈钢来保护系统
在室温下,用各种金属和合金(包括碳钢)很容易对付各种浓度的氢氧化钠造成的腐蚀。然而,随着温度和浓度的升高,氢氧化钠具有更强的腐蚀性。
碳钢的有效安全极限大约是65°C,用于腐蚀应力腐蚀开裂(CSCC)和腐蚀。然而,再循环洗涤水很容易达到65°C以上的温度,因此更安全的选择是使用不锈钢。
氮氧化物选择性催化还原系统也可能需要不锈钢
除SOx外,氮氧化物(NOx)也受到IMO第三级的要求。这意味着必须安装或改装设备/系统,以降低氮氧化物水平,使其符合第三级标准。
可以通过废气再循环或选择性催化还原(SCR)来减少一氧化二氮的排放。选择性催化还原是在废气通过催化剂之前将尿素或氨喷洒到废气中。由于氨和尿素的腐蚀性,喷油计量系统的所有部件应涂敷或用不锈钢制成。
此外,使用排放测量设备来更精确地测量和调节尿素的剂量,减少了累积硫酸二铵的危险,从而避免了昂贵的维修和清洗操作,并节省了尿素的消耗。
![新废气排放法规](/media/16818/exhaust-treatment-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 5250 和 5252,重型温度传感器重型温度传感器用于一般工业和船舶应用中控制冷却水、润滑油、液压油和冷冻设备。此类温度传感器采用标准化 Pt 100 或 Pt 1000 元件,可确保可靠且准确的测量。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV212B 直动式 2 位/2 通电磁阀,带 FKM 隔膜EV212B 紧凑型 2 位/2 通电磁阀采用隔膜设计,确保没有液体进入铁芯区域,这意味着该阀可用于腐蚀性液体、含杂质的液体或有石灰石堆积风险的液体。