• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Yeni Mekanik Radyatör Termostat Ailesi

  • Genel Bakış
  • Nasıl çalışır?
  • Araçlar ve uygulamalar
  • Kurulum
  • Garanti
  • SSS
Radyatör Termostatı

Sıradanı m-TRV'leri unutun. Efsaneyle tanışın.

Yeni standartları belirleyen ileri nesil efsanevi radyatör termostatları ile tanışın!

Klasikten yenilikçiye

Danfoss, 80 yıldan fazla bir süredir üstün sıcaklık hassasiyeti ile tanınıyor. İlk radyatör termostatlarını 1943 yılında icat ettiğimizden beri, ikonik ev ürünümüz her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle kendimizi yeniden icat etme görevini üstlendik.

Yepyeni ve kapsamlı ürün yelpazemiz, hala en gelişmiş mühendislik özelliklerine dayanıyor. Karmaşıklığın güzellikte yattığına inanıyoruz ve bu felsefeyle çalışıyoruz. Danfoss kalitesi ve ısı hassasiyeti, hala DNA'mızın merkezinde tanımlanıyor.

Ancak, pazar lideri deneyimimizi ve endüstri uzmanlığımızı daha da geliştirerek, son teknoloji radyatör termostatlarından beklediğiniz standartları bir kez daha yükselttik. Müşteri odaklı geliştirme ve tüm ürün yelpazesi için en üst düzeyde CA standartlarına uygunluğumuzla gurur duyuyoruz.

Yeni 5 kişilik aileyi tanıyın.

Kalite hiç bu kadar güzel görünmemişti.

İşinizde, en küçük detaylar bile çok büyük etkilere sahip olabilir. Yeni Danfoss termostat serisi ile, sezgisel ön ölçek ve bu ölçekteki her işaret için tam olarak bir derece elde edersiniz, bu da sıcaklığı daha görünür ve ayarlaması daha kolay hale getirir. Sınırlama pimleri, hem maksimum hem de minimum sıcaklık ayarını kolayca tanımlamanıza olanak tanıyor ve bu da müşterileriniz için pratiklik, güvence ve enerji tasarrufu potansiyeli sunuyor.

Tüm seri, her iç mekana mükemmel uyum sağlayan, her radyatöre uyan ve temizlemesi kolay olan modern ve tamamen beyaz tasarımıyla öne çıkıyor. İç ve dış tasarımıyla sınıfının en üst kalitesi olma özelliği taşıyor.

Nasıl çalışır?

Aero

Dünyanın en hızlı sensör haznesiyle (körüğüyle) tanışın

Gerçek şampiyonları tanıtmamıza izin verin: Danfoss Aveo™ ve Aero™ radyatör termostatlarının kalbindeki sensör haznesi (körük), sadece 10 dakikalık tepki süresiyle piyasadaki en hızlı olanıdır. Ayrıca güçlendirici özelliği sayesinde, diğer sıvı körüklere kıyasla %2'ye kadar ek enerji tasarrufu sağlar- kanıtlanmış ve belgelenmiştir.

Bu sadece daha hassas sıcaklık kontrolü ve, siz ve müşterileriniz için daha iyi bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha verimli ve %100 geleceğe dönük bir çözüm sunmanıza olanak tanıyor.

Aveo

Tüm radyatör tipleriyle uyumlu

Yeni Danfoss Aveo™ radyatör termostatı, devrim niteliğinde dokunsal sıcaklık ayarı özelliği sunuyor. Kolun her 0,5 ° C'de bir sağladığı nazik tıklama hissi sayesinde, müşterileriniz oda sıcaklıklarını ayarlarken tahminlere veya varsayımlara gerek duymayacaklar. Bunun yerine, elleriyle değişiklikleri sezgisel bir şekilde 'tık' sesine dayalı olarak algılayabilecekler. Bu, müşterilerinizin sıcaklığı düşürmek için sadece birkaç tık yapmalarını gerektiği anlamına geliyor. Yani, enerji tasarrufu yapmak artık, gözlerini kapatıp yapabilecekleri kadar kolay.

En iyi kontrol hassasiyetinden başka bir şey değil

Yeni ve kapsamlı ürün yelpazemizdeki tüm Danfoss radyatör termostatları, EN215 standardına en üst CA sınıflandırmasına sahip. Su sıcaklığı yerine ortam hava sıcaklığına dayalı olarak çalışıyor ve en hassas oda sıcaklığı düzenlemesini ve yüksek enerji performansını sunuyor.

Aynı durum, Danfoss radyatör termostatlarını çoğu rakibin bir tık üstünde tutan müdahaleye karşı korumalı versiyonlarımız için de geçerli. Bu aynı zamanda bizden daha üst düzey bir termostat seçemeyeceğiniz anlamına geliyor.

Kolay kurulum

Kolay kurulum

Yeni radyatör termostatları yelpazemiz verimli ısınmaya odaklanıyor. RA2000 serisinden bilinen benzersiz Danfoss tıklama bağlantısı sayesinde montaj hızlı, güvenli ve alet gerektirmeksizin yapılır. Sadece tıklayın, çevirin ve işte bu kadar!. Termostat takıldığında kalibrasyon, ayarlama veya bakım yapılmasına gerek kalmadan hemen çalışmaya başlar. Hafif bir 'tık' sesi sayesinde termostatın yerinde olduğunu anlarsınız, böylece montajına devam edebilir ve ek destek ihtiyacı duymazsınız.

Müdahaleyi önleyen sağlam termostatlar

Müdahaleyi önleyen sağlam termostatlar

Yeni termostat serisi, termostatlara ekstra koruma sağlayan ve kurcalamaya karşı korumalı olan güvenli versiyonları içerir. Ayrıca, Aveo™ ve Aero™ termostatları için hırsızlığa karşı" eklenti aksesuarı da bulunmaktadır.

Aveo™ ve Aero™ termostatları ayrıca dahili sıcaklık sınırlama seçeneklerine sahiptir, bu da bina yöneticilerinin oda sakinlerinin termostat sıcaklığını değiştirmesini engellemesini sağlar. Birçok kamu kurumu, enerji ve para tasarrufu için iç mekan sıcaklığını düşürdüğü bu dönemlerde, bu özellik termostatların ayarlanan sıcaklıkta kalmasına yardımcı olur.

Küçük değişiklik. Büyük etki. Yüksek potansiyel.

Termostatların enerji kriziyle ne ilgisi var mı diyorsunuz? Tek başlarına enerji krizini çözmeyi başaramazlar, ancak gerçek şu ki enerji israfını durdurmamız gerektiği bir gerçek. Buna rağmen Avrupa'daki 500 milyon evde hala manuel vanalarla donatılmış radyatörler engel teşkil ediyor.

Radyatör termostatlarına geçiş, müşterilerinizin enerji tasarrufu yapmasına ve ısınma tüketimini yaklaşık %36 oranında azaltmasına yardımcı olurken, manuel vanalara kıyasla daha iyi bir konfor seviyesi sunar. Üstelik çok kısa bir geri ödeme süresine sahip olması sebebiyle enerji faturalarını azaltmanın en ucuz ve en hızlı yollarından biridir.

Ayrıca, Danfoss radyatör termostatları tamamen EPBD uyumlu olduğundan, müşterileriniz de uyumlu olacaktır.

ısıtma sistemi

Isıtma sistemlerinin enerji verimliliğini nasıl arttırılır?

Doğalgazdan merkezi ısıtma sistemine veya ısı pompasına geçiş yaparken her zaman göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır.

Araçlar ve uygulamalar

Installer App ile kolay dönüşüm

Sıradaki projeniz için doğru kod numarasını bulmakta zorluk mu yaşıyorsunuz? Installer App, birkaç basit tıklamayla kolay dönüşüm imkanı sunuyor.

Bu uygulama aynı zamanda hayatınızı kolaylaştıran diğer harika araçlara da erişiminize izin veriyor. Vana, sensör ve radyatör tipine göre uygun değerleri ayarlayabilme, oda büyüklüğüne ve ısı kaybına göre uygun değerleri belirleyebilme, ısı emisyonunu, akışı ve ön ayarı her seferinde doğru şekilde elde edebilme...

Gerçekten bilmeniz gereken tek şey, yeni nesil termostatlarımıza dönüşümünüzün Installer App ile basit olduğudur.

Apple Store'dan Installer App uygulamasını indirin.

Google Store'dan Installer App uygulamasını indirin.

Kurulum

İhtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde topladık!

Daha fazla bilgi edinmek için kurulum ve nasıl yapılır videolarına göz atın.

Garanti

Günlük kullanım için tasarlandı. Güveninizi kazanmak için dizayn edildi

Günlük yaşam için tasarlanmış olan bu ürünler, uzun yıllar boyunca dışarıdan gelebilecek fiziksel müdahalelere karşı dayanıklı olacak, pil veya bakım gerektirmeksizin gerçek anlamda dönüşler sağlayacak şekilde üretilmiştir.

Ve bunu uygulayarak, bir profesyonel tarafından monte edilen birçok Danfoss tek ürün vanası ve termostatında 5 yıllık garanti sunuyoruz. Termostatlar ve vanalar bir araya geldiğinde ise uzatılmış 10 yıl garanti sağlıyoruz.

Bu, güvenebileceğiniz ürünlerle müşterileriniz için mümkün olan en iyi hizmeti ve konforu sunmanıza olanak tanır.

 

Üreticinin garanti koşullarını indirin. 5 yıllık garanti belgesini indirin.

SSS

Yeni mekanik radyatör termostat serimizin piyasaya sürülmesiyle, hangi termostatın tanıdık olanların yerini aldığı sorusu önem kazanıyor.

İşte sizin için bir kılavuz:

Sıvı içerikli eski ürün yelpazesine kıyasla yeni sıvı içerikli ürün yelpazesi

Danfoss React™ eski RAW, RAS-C, RAE & RAS-D serilerinin yerini aldı.
Danfoss Redia™, eski RAW, RAS-C, RAE & RAS-D serilerinin yerini aldı.
Danfoss Regus™, eski RAW, RAS-C, RAE & RAS-D serilerinin yerini aldı.

Ürün teklifi pazardan pazara değişebilir.

Daha fazla ürün bilgisi için ürün kataloğuna gidiniz.

Ayrıntılı dönüşüm için Installer App uygulamasını indirip kod numarasına veya anahtar kelimeye göre arama yapabilirsiniz.