2. Baskı | Nisan 2024
İleriye Atılım
Birinci çeyrek başarılarımızı kutlarken
Merhaba, Fluid Conveyance bölümü –
Birinci çeyreğe veda edip Nisan'a adım attığımız şu günler, Fluid Conveyance işimizi nasıl ileri taşıyabileceğimizi düşünmek için mükemmel bir zaman. Geçen üç ay, birlikte gösterdiğimiz çabanın bir kanıtı oldu, önemli başarılarla dolu—Dubnica tesisimizden ilk sevkiyatın yapılmasından, APAC sitelerimizde başarılı SAP devreye alımına kadar. Bu çeyrekteki FC Connect & Convey bültenimizde, küresel takımlarımızın çabalarını gururla öne çıkarıyoruz.
Kararlı hedeflerimiz, misyonumuzun kalbinde yer almaya devam ediyor: Fluid Conveyance çözümlerinde küresel olarak tanınan lider olmak, yenilik ve güvenilirlik konusunda endüstri standardını belirlemek. Her biriniz, sadık çalışanlarımız, bu yolculukta kritik bir rol oynuyorsunuz. Bu sayıda, 2024 temel hedeflerimize doğru nasıl ilerlediğimizi göreceksiniz.
İlerledikçe, bu yeni mevsimi kucaklayalım, başarılarımızı kutlayalım ve daha da büyük zirvelere doğru ilerleyelim. Birlikte, Fluid Conveyance bölümünde mümkün olanı yeniden tanımlamaya devam edeceğiz!
Andrew Smulski
Fluid Conveyance bölümü Başkanı
Sabit maaşlı üretkenliği artırmak için Yapay Zeka'nın gücünden yararlanma
Fluid Conveyance bölümünde, süreçlerimizi optimize etmek ve bilişsel görevleri otomatikleştirmek için Yapay Zeka'da son yaşanan gelişmelerden yararlanıyoruz. İşte devam eden iki girişimimizden biraz daha yakından bakalım.
Teklif süreci otomasyonu
Yeni iş kazanma ve mevcut müşterilere daha iyi hizmet etme konusunda, yanıt süresi önemli bir faktördür. Standart hidrolik hortum montajı için ortalama teklif döngü süresi, karmaşıklığa bağlı olarak birkaç saat ile birkaç gün arasında önemli ölçüde değişebilir. Teklif süreci otomasyonu projesindeki hedefimiz, ana OEM'ler için standart hortum montajlarında teklif döngü süresini yarıya indirerek rekabete göre daha hızlı ve daha doğru yanıt vermemizi sağlamaktır.
Şimdiye kadar, mühendislik süreçlerini bilgisayar görüşü Yapay Zeka kullanarak otomatikleştirdik ve bu, birden fazla parçayı aynı anda işleyebilir. Program, müşteri çizimlerini hızla tarar, gereksinimleri belirler, bu verileri malzeme listelerimize (BOM'lar) çevirir, ürün sapmalarını tespit eder ve maliyet karşılaştırmalarıyla teklif verilebilecek hazır seçenekler sunar. Bu program, manuel iş gücünü, tekrarlayan görevleri ve çiftleşmeyi azaltarak takım verimliliğini artırır.
Bu proje zaten büyük sonuçlar göstermesine rağmen, bir sonraki aşama daha da derine iniyor ve fiyatlandırmayı otomatikleştirmeyi ve bu sistemi Salesforce ile entegre etmeyi içeriyor, böylece teklif oluşturmayı daha da kolaylaştırıyor.
Çizim Yeniden Markalaştırma:
Fluid Conveyance bölümünde, farklı formatlarda 300.000'den fazla çizim bulunmaktadır; tümü Eaton logosu ve IP notu ile markalanmış olup güncelleme gerekmektedir. Bu çizimlerin çeşitli doğası göz önüne alındığında, manuel markalama çok maliyetlidir. Bu sorunu çözmek için, Python, RCNN (Bölge Tabanlı Evrişimli Sinir Ağı) ve YOLO (You Only Look Once) algoritmalarını kullanarak bir yapay zeka modeli geliştiriyoruz. Bu model, bu çizimlerdeki Eaton logosunu ve IP notunu doğru bir şekilde algılayacak ve güncelleyerek önemli zaman ve masraflar tasarrufu sağlayacaktır.
Hepimiz için bir kazanç
Yukarıda bahsedilen her iki yapay zeka çözümü de FC bölümünde umut verici sonuçlar göstermektedir, ancak aynı zamanda diğer DPS bölümleri ve ilgili müşteriler arasında daha geniş bir kullanım için ölçeklenebilirler.
Aşağıdaki takım üyelerine özel bir teşekkür:
- Ketan Mehta, müdür, RHHF
- Bhargav Chati, mühendis, RHHF
- Ganesh Badiger, mühendis, FACTS
- Aniket Ghadge, baş tasarımcı, RHHF
- Shrinivas Kulkarni, uzman, Dijital Çözümler
- Anik Kumar Samanta, kıdemli mühendis, Dijital Çözümler
Kimya Gücümüz!
Bilir misiniz ki, kimya, en başarılı çözümlerimizin pek çoğunun gizli bileşenidir? Aaron Clark ile yapılan bu soru-cevap bölümünde, küresel malzeme bilimi lideri olarak, kimyasal bileşiklerin karmaşık dünyasını keşfediyor ve farklı endüstrilerde yenilikleri desteklemek için elementlerin şaşırtıcı şekillerde birleşmesini tartışıyoruz.
Malzeme Bilimi (aynı zamanda "Kimya" olarak da adlandırılır) nedir?
Bu, farklı uygulamalarda yeni malzemeler keşfetmek veya malzemelerin yeni kullanımlarını bulmaktır. Hidrolik, otomotiv, 3D baskı, tıp, inşaat ve giyim gibi birçok endüstride önemli bir rol oynar. Hortumlarımızdan birinde kullanılan aynı malzemeler, kanatların donmasını engellemek için bir uçakta kullanılabilir - ve Malzeme Bilimi bu yeni uygulamayı keşfetmiş olacaktır!
Kimya, Danfoss'un işine nasıl etki ediyor?
Danfoss'un hidrolik endüstrisi için benzersiz teknolojilerin öncüsü olması ve yenilikçi çözümler sunması bekleniyor. Son başarılar arasında Prensip 1'e dayalı yeni nesil Dura-Tuff kaplama, EC881 Dura-Pulse iç lastik ve RHHF çevre dostu hortum gibi ürünler bulunmaktadır; hepsi pazar payımızı artırmak için geliştirilmiştir.
Müşteriler ürünlerimizin kimyasına neden önem verir?
Müşterilerimiz yüksek kalite standartları bekler. Malzeme Bilimi, malzemelerimizin kalitesini ve sürdürülebilirliğini en üst düzeye çıkarmayı sağlar. Danfoss kimyagerleri, kauçuk ve termoplastik elastomerleri hortum bileşikleri ve O-ringler gibi sızdırmazlık parçalarına dönüştürür. Bunun sebebi, kauçuk ve termoplastik malzemelerin dayanıklı ve elastik özelliklere sahip olması ve şekil verilmelerini, ekstrüzyon yapmalarını ve çeşitli şekillerde dokunmalarını sağlamasıdır. Nasıl ve neden yaptığımız, müşterilerimizin çeşitli uygulamalarına bağlıdır.
Kimyagerler ne yapar?
Deneyimli küresel polimer kimyager ekibimiz yeni formülasyonlar oluşturur ve üretim tesislerinin müşterilerimizin beklediği yüksek kaliteli ürünlerle siparişlerini doldurmasını sağlamak için işlem iyileştirmelerini destekler. Yeni ürün geliştirme (NPD), değer eklemeye yönelik mühendislik (VAVE), ürün yönetimi, maliyet azaltma ve üretim desteği için yenilikçiliği destekliyoruz.
Bileşim nedir?
Elastomer bileşimi, bir kek pişirmeye benzer: kimyagerler çeşitli malzemeleri bir araya getirir ve tamamen yeni bir şey haline getirir. Ancak, bizim malzemelerimiz polimerler, reaktif küratifler, dolgu maddeleri ve işleme yardımcılarıdır. Bileşim, sınırsız yaratıcı olma seçenekleri olan bilim, işleme ve sanatın bir karışımıdır!
Malzeme Bilimi meslektaşlarımız nerede bulunur?
Dünya çapında üretim ve laboratuvar tesislerinde çalışan dokuz kimyager ve 10 Malzeme Bilimi teknisyenimiz bulunmaktadır. ABD'nin Ohio eyaletinde Maumee ve Türkiye'nin Çerkezköy kentinde laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Karışım tesislerimiz ABD'nin Tennessee eyaletinde Newbern, Arkansas eyaletinde Mountain Home ve Türkiye'nin Çerkezköy kentindedir. Malzeme Bilimi ve üretim ekipleri arasında kök nedenleri belirleme, beyin fırtınası yapma ve çözümleri test etme konusunda yakın bir işbirliği bulunmaktadır.
Kimyagerlerimiz yalnızca Fluid Conveyance bölümüne mi destek veriyor?
Malzeme Bilimi ekibimiz düzenli olarak farklı bölümler ve segmentlerde destek sağlamaktadır. Mevcut ürünlerimizi iyileştirme ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ürünler geliştirmeye yönelik zorluğu dört gözle bekliyoruz.
Fluid Conveyance Sürekli İyileştirme Yarışması
Siz veya ekibiniz, paylaşılması ve tanınması gereken etkili iyileştirmeler yaptınız mı? Eğer evetse, bu etkili iyileştirmeleri sergileme fırsatına sahipsiniz!
Fluid Conveyance bölümü Liderlik Ekibi (FCLT), bu iyileştirmeleri kutlamak amacıyla Sürekli İyileştirme (CI) Yarışmasının başlatılacağını heyecanla duyuruyor.
Fluid Conveyance CI Yarışması nedir?
- Business üzerinde olumlu bir etkiye sahip olan ve kutlanmaya değer iyileştirmeleri tanımak ve kutlamak için FC'nin küresel tesisleri ve işlevleri arasında gerçekleştirilen bir yarışma.
- İyileştirmeler, Güvenlik, Kalite, Teslimat veya Maliyet (SQDC) veya diğer ölçütler aracılığıyla gösterilmelidir. İyileştirmeler sürdürülebilir olmalıdır.
- Yarışma 2024 yılında iki kez düzenlenecektir. Yanıt durumuna bağlı olarak, bu 2025 ve sonrasında değişebilir.
Tesisler/işlevler nasıl başvurur?
- Tesisler/işlevler, en iyi fikirlerini gözden geçirmeye ve en iyi fikirlerini aday göstermeye teşvik edilir. Tesis/işlev liderlerinin tüm adayları tanımasını teşvik ediyoruz.
- Doğrudan aday gösterileri Angela Cole (angela.cole@danfoss.com) adresine gönderilmelidir.
- BU ve işlevsel FCLT liderleri, final sunumları için en iyi 4-5 adayı seçecektir.
- Final sunumları, sanal, küresel FC izleyicisine yapılacaktır.
- FC liderlerinden oluşan bir hakem heyeti, nihai kazananı seçecektir.
Başvurumuzda neler olmalıdır?
Başvuru, aşağıdaki öğeleri kapsayan 6 slayt içeren bir PowerPoint sunumu olmalıdır:
- Problem açıklaması ve tesisinizin, BU/işlevinizin ve/veya bölümünüzün stratejik bağlantısı
- Uygulanan iyileştirme eylemleri
- Etki: Sonuçların ayrıntıları (SQDC, finansal)
- Tesis/işlev bu işe nasıl girdi? Yaklaşımı ve süreci gösterin. Bir PDCA yaklaşımını göstermelisiniz.
- Sonuçlarınız nasıl sürdürülebilir olacak?
- İyileştirmenin uygulanmasına yardımcı olan takım üyelerinin tanınması Kazanan takım ne alır?
- Gururla sergilenecek bir tanıma plaketi
- Övünme hakları!
- Takım üyeleri için bireysel ödüller (ülkeye göre değişebilir)
Peki, ne bekliyorsunuz? Başvuruyu doldurun ve rekabet etmeye başlayın!
Sizden duymak istiyoruz!
İletişim e-posta adresimiz, size paylaşacağımız çeşitli bilgileri daha doğru bir şekilde temsil etmesi için FCNews@danfoss.com olarak değişti. Lütfen geri bildirim veya fikirlerinizi paylaşmak için bu adresi kullanın!
Hatırlatma
Lütfen, Eylül 2023'te iletişimde belirtildiği gibi, Endüstriyel Hortum iş birimimiz (IDH) "Özel Marka & SEL Hortum" iş birimi (PLS) olarak yeniden adlandırılmıştır, daha fazla netlik ve odaklanma sağlamak için.