Se till att din positionering och synkronisering är exakt och kostnadseffektiv
För att optimera prestanda behöver många tillämpningar inom livsmedelsbranschen, såsom transportbanor, pallastare och förpackningsmaskiner, positioneras och synkroniseras på ett exakt sätt.
Hittills har processer som kräver positionering och synkronisering styrts med servosystem. Servoutrustning är dock dyr, svår att driftsätta och kräver ytterligare kabeldragning. Många tillämpningar behöver inte den dynamiska prestanda som en servoenhet har.
Funktionen Danfoss Drives Integrated Motion Controller (IMC) kan konfigureras i programvaran för VLT® AutomationDrive FC 302, vilket gör att frekvensomriktaren kan ge en positionering och synkronisering med hög precision utan att det krävs ytterligare moduler eller maskinvara.
Fördelar med IMC
- Lägre kostnader och enklare system
- Fungerar tillsammans med all traditionell motorteknik med återkoppling/utan återkoppling och behöver ingen ytterligare maskinvara
- Ingen omfattande programmering krävs för servoenheten
- Frekvensomriktarna anpassas till tillämpningen med enkel programmering av parametrar
- Givarlös hemfunktion med identifiering av moment
- I många fall behövs ingen pulsgivaråterkoppling

Perfektion i positionering och synkronisering
Det nya tillvalet Integrated Motion Controller (IMC) gör VLT® AutomationDrive FC 302 annorlunda. Tack vare IMC-funktionen är VLT® AutomationDrive FC 302 en konkurrenskraftig produkt för positionering eller synkronisering av tillämpningar, som inte kräver någon ytterligare maskinvarumodul.
Referensobjekt
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Powder mixing productivity triples with wireless PROFINETTriple the throughput and decimate the downtime? That’s what the Dutch powder mix provider, Huijbregts Groep, achieved by automation of mixers using VLT® AutomationDrive with wireless PROFINET.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Traditional brewery engineers tomorrowSince upgrading its filling plant to energy-efficient drives from Danfoss, Stiegl Brewery of Salzburg saves about EUR 15,000 annually in maintenance and energy consumption.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Improved process control for Valio100 VACON® 100 drives enable accurate control of production line and improve work safety and reliability.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Up to 63% energy savings for Efes PilsenReplacing old gear motors on the conveyor lines with VLT® FlexConcept® which incorporates VLT® OneGearDrive® has helped Efes Pilsen work towards their operational efficiency and sustainability targets.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Heineken six-pack line is now fully synchronized while packaging 44,000 bottles per hourWith the new six-pack production line, this brewery packages 44,000 bottles of beer into packs of six within one hour.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Molson Coors’ Borsodi Brewery saves up to 42% on energyBreweries consume a lot of energy in running their processes. At Molson Coors’ Borsodi Brewery in northeastern Hungary, an upgrade of the gear motors on a glass bottle filling line has resulted in energy savings of 33-42%.
Kontakta oss
Kontakta oss för mer information
Produkter
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302VLT® AutomationDrive FC 301/FC 302 är konstruerad för variabel varvtalsreglering av alla asynkron- och permanentmagnetmotorer. Den levereras i en standardversion (FC 301) och en avancerad högdynamisk version (FC 302) med ytterligare funktioner.