Vsi cenimo, kako moderna in celo ne tako moderna tehnologija poenostavita naše življenje doma in omogočata večjo prilagodljivost. Obstaja namreč veliko čudovitih bližnjic, ki vam prihranijo čas in trud: v podzemni železnici so na voljo tekoče stopnice, da vam ni treba iti po običajnih, vaš električni vrtalnik je brez kabla in vaš telefon ni več na mizi, ampak priročno v vašem žepu. Dobra novica je, da je tudi funkcionalna varnost postala preprostejša in bolj prilagodljiva. Kako? Z vami želim deliti čudovito novo funkcijo, ki vam bo prihranila kar nekaj živcev.
Ko uporabljate funkcionalno varnost, veste, da morate imeti v vašem sistemu nameščene številne varnostne funkcije, ki morajo delovati pravilno. To morate dokazati tudi s potrdilom, in sicer z dobrim razlogom. Te varnostne funkcije zagotavljajo, da vaša aplikacija nudi zaščito pred nesrečami osebja, ki sodeluje pri njenem obratovanju, in trgovcem, ki jo vzdržujejo.
Spodnesena tla pod nogami
Pa si za primer poglejmo tiste tekoče stopnice. Pred njihovim zagonom morate pridobiti potrdilo, da oprema ustreza zakonodajnim zahtevam. V Evropi je to oznaka CE, ki jo sestavljajo predvsem skladnost z električno varnostjo (direktiva o nizkonapetostni opremi = LVD), elektromagnetno združljivostjo (direktiva EMC) in funkcionalno varnostjo (direktiva o strojih = MD).
Kadar gre za funkcionalno varnost, je treba vsake tekoče stopnice preveriti in certificirati v skladu z direktivo o strojih, kjer je hitrost tekočih stopnic pomemben dejavnik za varnost, za večjo varnost pa je potrebna zaščita pred preveliko hitrostjo.
Varnostne zahteve so določene v Direktivi o strojih. Funkcija najvišje varne hitrosti zagotavlja, da tekoče stopnice nikoli ne presežejo najvišje varne hitrosti, s čimer je zagotovljeno, da javnosti, ki se vozi po tekočih stopnicah, niso spodnesena tla pod nogami. In vsi vemo, kdo bo v tem primeru glavni krivec – vi.
Kako zagotovimo funkcijo najvišje varne hitrosti? Omejiti morate hitrost neposrednega električnega motorja, ki poganja tekoče stopnice, da ne more delovati hitreje od najvišje varne hitrosti. Izvedite oceno tveganja in zaprosite za potrdilo, ki dokazuje, da funkcija najvišje varne hitrosti zagotavlja zahtevano raven varnosti.
Moderno udobje
Vse to je lepo in prav, a dandanes obstajajo sodobne tehnološke prefinjenosti, ki jih lahko naknadno vgradite v tekoče stopnice, da bodo te delovale bolje. S priključitvijo frekvenčnega pretvornika, kot je VLT® AutomationDrive FC 302, na vhod motorja, lahko zmanjšate porabo električne energije, zmanjšate obrabo, samodejno zbirate podatke obratovanja, ki vam omogočajo, da predvidite razpored vzdrževanja, in preprosto nadzorujete tekoče stopnice, da bo potovanje potnikov potekalo čim bolj gladko. In v teh prednostih boste želeli uživati.
Ko namestite pogon v tekoče stopnice, nedvomno dobite te prednosti, hkrati pa frekvenčni pretvornik predstavlja določeno tveganje: največja hitrost ni več fiksna, temveč spremenljiva.
Zmanjševanje tveganja
Kako torej zagotovite funkcijo najvišje varne hitrosti, ko je najvišja hitrost spremenljiva? Na električni motor, ki poganja tekoče stopnice, namestite senzor hitrosti s povratnimi informacijami. Ko senzor hitrosti zazna, da tekoče stopnice dosegajo omejitev najvišje hitrosti, pošlje preko frekvenčnega pretvornika motorju signal, da naj upočasni. Senzor hitrosti dobro deluje, dokler se ne izrabi, zato ga je treba čez čas seveda zamenjati. Kakor koli že ... opravite potrebno menjavo, izvedite še eno oceno tveganja in ponovno zaprosite za potrdilo o najvišji varni hitrosti. Ko ga prejmete, boste znova lahko zagnali tekoče stopnice za javnost.
Pri tem pa se sprašujete, ali ne bodo tekoče stopnice mirovale, medtem ko čakate na novo potrdilo? In ali morate res ponovno zaprositi za potrdilo, ki ste ga že imeli? Odgovor je da, pa na srečo tudi ne.
Obstaja enostavnejša rešitev
TUKAJ namreč pride na vrsto prijetna nova funkcija v obliki dveh majhnih možnosti: VLT® Safety Option MCB 151 in razširitev za možnost MCB 151, imenovana VLT® Sensorless Safety MCB 159. Ko vključite te možnosti v svoje frekvenčne pretvornike, ste opremljeni za uporabo najvišje varne hitrosti brez zunanjega senzorja hitrosti: ta je namreč vgrajen v frekvenčni pretvornik FC 302 in vse, kar morate storiti, je programirati najvišjo hitrost v frekvenčni pretvornik. Možnost MCB 159 nadomesti senzor hitrosti, ki ste ga namestili v tekoče stopnice. Tako ne uvajate nove komponente in v tem je poenostavitev: funkcija najvišje varne hitrosti je vgrajena v frekvenčni pretvornik, ki že ima vsa potrdila funkcionalne varnosti, ki jih potrebujete.
Z našo vgrajeno rešitvijo najvišje varne hitrosti je veliko lažje pridobiti potrdilo (ali ga pridobiti ponovno), saj se prekoračitev hitrosti lahko v celoti izloči iz ocene tveganja stroja.
Zanimivo, kajne? Če želite izvedeti več o tem, kako VLT® AutomationDrive zagotavlja odlično funkcionalno varnost, preberite ta zapis na blogu. V njem tudi opisujemo, kako enostavno programirati funkcionalno varnost s pomočjo računalnika.
Avtor: Stefan Mahne