Kaj je dinamično hidravlično uravnoteženje?
Za razliko od statičnega uravnoteženja se pri varianti dinamičnega uravnoteženja upošteva tudi primer delne obremenitve. Z uporabo dinamičnih balansirnih ventilov ali termostatskih ventilov, neodvisnih od tlaka, je možno s to rešitvijo uravnoteženja diferenčni tlak na radiatorju ali v napeljavi vzdrževati konstanten po celotni zgradbi pri vseh pogojih obremenitve. Pretok se pravilno vzdržuje tudi pri delni obremenitvi ali spreminjajočih se pogojih obremenitve – od tod tudi ime dinamično uravnoteženje.