Bine ați venit in industria electricitații. Bine ați venit în industia navală.
Transportul naval emite peste 900 de milioane de tone de CO2 anual și este responsabil pentru aproximativ 2,5 la sută din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Electrificarea este calea de urmat pentru transportul naval pe distanțe scurte și pentru transportul interior în porturi, râuri și fiorduri. Prin tranziția navelor de la motorină la energie pur electrică, viitorul oferă un mare potențial pentru operarea rutelor mai scurte cu feriboturi electrice: numai în Europa, aproximativ 900 de feriboturi operează pe rute scurte - toate cu potențial de a fi electrificate pentru un transport cu emisii zero.
Conversia energiei dincolo de încarcarea vehiculelor electrice - Navigând cu zero emisii
Pe lângă încărcarea rapidă a navelor, Danfoss Drives sprijină decarbonizarea industriei navale în diverse aplicații, precum alimentarea de la țărm și hibridizarea, utilizând avantajele funcției peak shaving pentru anumite intervale de timp, beneficiind astfel de cel mai înalt nivel al calității energiei. În cadrul Grupului Danfoss, oferim, de asemenea, o gamă largă de tehnologii în domeniul eficienței energetice pentru a vă sprijini în îndeplinirea obiectivelor climatice.



Angajament pentru aplicațiile dvs. navale
Industria navala presupune multe provocari profesionale asa ca aveți nevoie de un furnizor care să contribuie la îmbunătățirea eficienței, siguranței și fiabilității, reducând în același timp costul total al investiției inițiale si costurilor de exploatare si întretinere. Danfoss este un singur furnizor care îndeplinește toate aceste criterii - și chiar mai mult.
De peste 30 de ani construim și consolidăm relații de succes cu armatori-utilizatori de nave, șantiere navale, integratori de sisteme, producători de echipamente originale, ingineri de proiectare navală și arhitecți pentru a face industria navală mai sigură și mai eficientă.
Reprezentată în toate centrele maritime importante, cu certificare maritimă completă și servicii globale, Danfoss se angajează să creeze un viitor durabil și competitiv pentru industria navală.
O lume a sustenabilității
Pe întreaga navă, soluțiile Danfoss lucrează pentru a reduce costurile energetice, pentru a monitoriza procesele fără întreruperi, pentru a converti energia în mod optim și pentru a asigura confortul pasagerilor.
În port, vă puteți baza pe Danfoss pentru soluții eficiente de aprovizionare la țărm, manipulare frigorifică și logistică.
Va oferim siguranța, performanța și fiabilitate pentru o gamă largă de aplicații maritime, de la remorchere la petroliere, din largul mării până la căi navigabile interioare și din porturile comerciale și navale, cu soluții fiabile de la Danfoss. Vă oferim soluții fiabile și eficiente din punct de vedere al costurilor și care economisesc energie în fiecare aspect al operațiunilor maritime.
Hibridizare și electrificare
Soluțiile hibride sprijină toate tipurile de nave prin respectarea limitelor de emisii, prin reducerea atât a nivelului de emisii, cât și a consumului de combustibil. În același timp, soluțiile hibride de propulsie și propulsoare pot prelungi intervalele de întreținere și durata de viață a motoarelor. Cu alimentarea hibridă, este chiar posibilă reducerea dimensiunii motoarelor, economisind costurile de investiție și spațiul la bord.
Aflați mai multe despre soluțiile de hibridizare Danfoss
Electrificarea completă este o opțiune extrem de sustenabilă pentru feriboturi, bărci de lucru și alte nave care își pot încărca bateriile în mod regulat. Cu electrificarea completă combinată cu sursa de energie regenerabilă de la mal, obțineți nu numai emisii scăzute, ci și zero emisii de pe navă.
Aflați mai multe despre soluțiile de electrificare Danfoss
Fiecare centimetru al navei și al portului
Danfoss lucrează din greu în fiecare colț al navei și al portului, optimizând performanța, asigurând fiabilitatea, reducând consumul de energie și emisiile. Fiecare tip de navă are nevoi și priorități individuale în ceea ce privește optimizarea performanțelor și, prin urmare, aplicațiile sunt adaptate în consecință.
Citiți mai departe pentru a descoperi cum vă ajută Danfoss într-o gamă largă de aplicații maritime.
Aplicații cu convertoare de frecvență

Tururile pe râu alimentate cu energie solară protejează Parcul Național Krka
Două ambarcațiuni complet electrice, alimentate cu energie solară și propulsate de motoare Danfoss asigură tururi silențioase și durabile pe căile navigabile ale spectaculosului Parc Național Krka din Croația.
Broșuri
Sisteme de acționare și de rețea pentru creșterea eficienței
Soluții dovedite și fiabile pentru industria navală și offshore
Depășiți cerințele și așteptările clienților cu soluții inteligente
Un partener de încredere pentru toate nevoile dvs. navale și offshore
Pompe și motoare hidraulice pentru fiabilitate și eficiență îmbunătățite