• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Perguntas frequentes sobre Controladores de Pacote

Perguntas frequentes sobre varejo de alimentos

Na Danfoss, temos uma variedade de produtos, serviços e conteúdo. Isso naturalmente gera muitas perguntas. Nesta seção, você pode encontrar dicas, truques e conselhos que respondem às Perguntas Frequentes sobre Refrigeração e Ar Condicionado.

Ler mais Ler menos

Controladores de Pacotes

AK-PC 551

Programação

Neste vídeo, nosso especialista em produtos, Kenn, o orientará sobre como programar o controlador de pacotes AK-PC 551

Comunicação

Verifique se a terminação foi feita no controlador e no MMIMYK.

A taxa de Baud do MMIMYK e do controlador deve ser de 50K.

Como verificar e definir a taxa de transmissão no MMIMYK:

  1. Desconecte o MMIMYK de todas as fontes de alimentação (a alimentação pode ser feita via cabo USB, via conexão com o controlador ou via fonte de alimentação externa)
  2. Reconecte a fonte de alimentação ao MMIMYK
  3. Selecione o ponto de menu “CAN settings” (Configurações de CAN) no menu do MMIMYK
  4. Selecione o ponto de menu “Baud rate” (Taxa de transmissão) no MMIMYK
  5. Verifique se a taxa de baud está definida como 50K (se não estiver, defina-a como 50K)

Como verificar e definir a taxa de Baud no controlador:

  1. Desconectar a alimentação do controlador
  2. Pressione e mantenha pressionados os botões Enter (┘) e Escape (X) enquanto conecta a alimentação do controlador
  3. Agora você entrou no menu do BIOS
  4. Vá para CAN e pressione Enter
  5. Vá até BAUDRATE e pressione Enter
  6. Vá para 50K e pressione Enter
  7. Vá para Node ID (ID do nó) e pressione Enter
  8. Verifique se você tem um endereço legal (caso contrário, defina o endereço correto)
  9. Pressione Escape (se nada for alterado)
  10. Pressione Escape mais uma vez
  11. Vá para Exit (Sair) e pressione Enter
  12. O controlador será inicializado

Agora deve haver comunicação entre o MMIMyK e o controlador.

Se o usuário tiver uma versão cega (Kit) sem visor na frente do controlador (opção apenas para o AK-PC 551), o controlador poderá ser acessado por meio de um visor MMIGRS2 remoto:

  1. Ative o visor pressionando um dos botões
  2. Pressione e mantenha pressionado o botão enter (J) até que a senha seja solicitada - se houver!
  3. Digite a senha (o padrão é 300) para entrar no menu principal
  4. Ir para System -> Enter
  5. Ir para Network -> Enter
  6. MODBUS Baudrate (pode ser definido, por exemplo, como 384)
  7. Verifique se você tem um endereço Modbus legal (altere-o, se necessário)

A taxa de baud do CANBUS não pode ser definida por meio do visor remoto do MMIGRS2, portanto, não é possível em um controlador cego (Kit).

No entanto, é possível definir o endereço CANBUS do controlador por meio do MMIMYK.

Veja como definir a taxa de transmissão CANBUS por meio do MYK. É muito fácil:

Program (Programa) -> Config node (Nó de configuração) -> Baudrate (Taxa de transmissão)... selecione... ENTER

Leva alguns segundos.

Observação: o cabo de comunicação entre o controlador e o MMIMyK tem o número de código 080G0075

Condensador

Controle do condensador

Controle do condensador usando controle P ou PI

Se o tipo de controle do condensador estiver definido como “P-control” (controle proporcional), esse controle permitirá algum desvio da referência, pois é apenas um controlador P com uma banda P que permite uma diferença entre a referência e o valor controlado, sendo que o tamanho da diferença depende da saída. O controle P é rápido, mas não é preciso, enquanto o controle PI (controle de integração proporcional) é preciso. Com o controle PI, a função de integração irá, por assim dizer, integrar a falha.

O tipo de controle pode ser definido no controlador. Abaixo é mostrado como o tipo de controle é alterado de controle de banda P para controle PI usando o software para PC AK-PT 50:

Controle do condensador usando P

Controle de capacidade

Controle Bitzer CRII

Quando a capacidade solicitada atingir a configuração da “Capacidade inicial”, o compressor dará partida. A configuração da capacidade inicial para Scroll e CRII é definida por padrão como:

Mín: 10%

Máximo: 60%

Fac: 30%

Quando a válvula do descarregador for ligada/carregada (a energia da bobina é desligada), os cilindros fornecerão capacidade.

Exemplo com capacidade solicitada de 10% em um Bitzer CRII de 4 cilindros:

2 segundos são 10% de um período de 20 segundos e isso é para cada uma das válvulas que controlam 2 cilindros.

A primeira válvula ficará LIGADA por 10% (10% de 50% da capacidade - 2 cilindros de 4) do tempo do período e DESLIGADA por 90% do tempo. Meio período após a primeira válvula ter sido ligada, a segunda válvula também será ligada por 10% (10% de 50% da capacidade) do tempo do período. No total, a capacidade será de 10% (10% de 50% + 10% de 50% = 10% de 100% da capacidade).

Para a fig. 1

  • O período mínimo de tempo que você pode definir é de 10 segundos (o nominal é de 20 segundos e o máximo é de 60 segundos)
  • O tempo mínimo em que uma válvula descarregadora deve ser operada no estado carregado ou descarregado é de 2 segundos
    Com essa configuração, só é possível descer até 20% da capacidade. Se for necessário descer até 10%, o período de tempo terá de ser aumentado para 20 segundos.

Entretanto, a partida inicial da capacidade do compressor é um pouco mais complicada. É mais fácil fazer um esboço (veja a figura 2)

Os descarregadores são invertidos:

Lembre-se de que, como a versão 1.20 do software do controlador AK-PC 551 (com controle de capacidade do Packman 2) cuida da inversão das saídas da válvula de descarga, as saídas digitais não devem ser invertidas para as válvulas de descarga - o controlador cuida da inversão.

Em segundo lugar, esteja ciente de que sempre que um compressor estiver parado, a válvula de descarga estará sem energia/carregada. Logo antes da partida do compressor, a válvula de descarga é alimentada e o compressor é iniciado (1-2 segundos entre essas duas ações)

Controle de capacidade Ak Pc 551

AK-PC 651A

Introdução ao AK-PC 651A

Neste vídeo, nosso especialista em produtos, Edivaldo, explicará as principais diferenças entre o controlador de pacotes AK-PC 651 e o sucessor AK-PC651A

Introdução ao AK PC 651A

AK-PC 782A/AK-PC 782B

Neste vídeo, nosso especialista em produtos, Edivaldo, mostrará como substituir o AK-PC 782A pelo AK-PC 782B

AK-PC 782A com AK-PC 782B

Neste vídeo, nossos especialistas em produtos, Edivaldo e Premnath, mostrarão como conectar o AK-PC 782B ao AK-SM 800A

AK PC 782B para o AK SM 800A

Neste vídeo, nosso especialista em produtos, Edivaldo, verá como usar o AK-PC 782A/B para controlar a recuperação de calor.

Como usar o AK-PC 782A/B para controlar a recuperação de calor

O AK-PC 782B foi projetado para usar a conexão Ethernet com o System Manager, por meio do roteador - confira o vídeo “How to connect AK-PC 782B to AK-SM 800A” nesta página da Web para obter detalhes sobre a conexão.

Para configurar o endereço de rede do AK-PC 782B, o intervalo válido de endereços está entre 011 e 199, conforme mostrado abaixo no Guia de Instalação e no Guia do Usuário:

O AK-PC 782B foi projetado para operar nessa faixa de endereços. Entretanto, se por engano o endereço for definido como 001 a 010, o AK-PC 782B poderá não conseguir se comunicar adequadamente com o System Manager.

Para obter mais informações, por favor acesse o documento a seguir.

AK PC 782B

Sistema de comunicação IP do Controlador de Pacote

A Danfoss não fará estoque, mas o roteador adquirido deve ser compatível.

  • Protocolo: Suporte a UDP
  • DHCP: DEVE ser suportado (o canal AK-SM 800A Eth1 suporta SOMENTE atribuição de IP baseada em DHCP)
  • Velocidade: Nossos produtos usam no máximo 100 Mbit. A maioria dos roteadores atuais suporta 10/100, o que deve ser suficiente.

Sim, o tipo de cabo recomendado para comunicação em rede é.

  • Cabo Ethernet
  • Par trançado ou par trançado blindado.
  • Cabo ANSI/TIA 568 B/C CAT5e UTP ou STP com conectores/RJ45.
  • O comprimento máximo deve ser de 100 a 150 metros; se for maior, será necessário usar um switch entre eles.
  • A conectividade IP-Pack -> SM800A requer o uso de endereços atribuídos por DHCP.
  • Atualmente, se for necessária uma configuração primária/secundária*, cada 800A precisará de seu próprio servidor DHCP. Está planejado um aprimoramento futuro para reduzir a um servidor DHCP.
  • Se Eth0 estiver em uso ativo e Eth1 estiver habilitado para o IP-Pack, ele (Eth1) DEVE estar em uma sub-rede diferente de Eth0.

O SM800A reconhecerá automaticamente a nova atribuição de endereço IP e, como o ID do neurônio (endereço MAC interno) não foi alterado, ele será “vinculado” novamente para continuar a conectividade com o(s) pacote(s) IP.

O SM800A exibirá o controlador com o endereço definido nas chaves giratórias.

O AK2 da Danfoss se comunicará com o protocolo UDP

(na porta fixa 1041 de entrada/saída).

Isso não foi testado e não é compatível com a versão atual.

Configuração da embalagem

Sim, mas no momento o IP estático não é compatível com o canal Eth1 do AK-SM 800A. O canal Eth0 é compatível com IP estático (mas esteja ciente de que isso pode representar um risco à segurança de TI).

Sim, Lon e IP podem ser usados no mesmo SM800A.

Sim, você poderá fazer um túnel para um controlador Pack selecionado, como é possível atualmente (via Eth0), ou, como é padrão, poderá se conectar diretamente ao Pack.

Sim, a funcionalidade de controle mestre usada com os pacotes atuais será compatível com o AK-PC 782B.

Sim, o AK-PC 782B pode ser conectado ao SM 720 da mesma forma que o AK-PI 200.

Consulte as páginas 9 e 10 do guia a seguir

Outros

A imagem abaixo foi extraída do manual do AK-ST 500:

AK-ST 500 manual

Consulte o guia a seguir.

Como configurar diferentes válvulas de passo nos controladores de pacotes

Configuração das válvulas de passo da Danfoss:

Válvulas compatíveis com a configuração do AK-PC572/EKE1P:

  • CCM10...40
  • CCMT3L....8L
  • CCMT2....42
  • CCMT2....42

Como conectar o CCMT 10L ao AK-PC572/EKE1P?

O CCMT 10L não é apresentado na lista de configuração do controlador. Para conectar a CCMT 10L, escolha na configuração uma das válvulas CCMT Light compatíveis (3L....8L), pois as válvulas CCMT Light têm a mesma especificação de motor elétrico.

AK-PC772A
AK-PC781A

Válvulas compatíveis com a configuração do AK-PC572/EKE1P:

  • CCM10...40
  • CCMT3L....10L
  • CCMT2....42
  • CTR20.

*As válvulas ETS não são apresentadas na configuração AK-PC782AB, pois não são especificadas para uso com CO2

AK-PC783A

Válvulas Danfoss e de terceiros não listadas:

Outra válvula Danfoss ou de terceiros não listada deve ser conectada como válvula “Definida pelo usuário”.

Certifique-se de que a carga elétrica da válvula seja suportada pelo módulo de controlador/extensão. Os parâmetros tipo de válvula, corrente, taxa de passo etc. devem ser adicionados manualmente na configuração, para garantir compatibilidade total

Controle da capacidade do compressor

Redução do compressor principal

Se um compressor principal for definido, a função de pump-down poderá ser ativada. Nesta explicação, um compressor VSD é selecionado como compressor principal. Esse compressor será o primeiro compressor a iniciar e o último a parar. O compressor principal parará quando a “Capacidade solicitada” atingir “0 %”. A “Temperatura de controle” será menor que a “Referência” (“Ponto de ajuste”).

É possível configurar uma função de “Pump-down” que permitirá que o compressor principal continue funcionando até atingir o “Pump-down limit Po”, que deve ser definido em um valor um pouco menor que o “Setpoint”. Ainda assim, a “Capacidade solicitada” deve atingir “0%” antes que o compressor VSD pare.

Prós e contras do uso do pump-down:

O compressor principal continuará funcionando por um período mais longo, o que pode levar a menos paradas/partidas. Ao manter o compressor principal funcionando com pressão de sucção mais baixa, o COP do aplicativo será prejudicado. Isso aumentará o consumo de energia.

O controle de capacidade pode ser feito usando um sensor de temperatura do meio S4 em vez do transmissor de pressão. Se o S4 for usado, o transmissor de pressão será usado apenas como segurança, por exemplo, como proteção contra congelamento.