Danfoss PVX
A fabricante de máquinas florestais Gremo concordou em testar a inovadora válvula proporcional Danfoss PVX em seu trator forwarder, e logo a válvula provou por que é um avanço revolucionário na tecnologia de maquinaria mobil. Com a simples troca da válvula hidráulica do guindaste pela Danfoss PVX, a Gremo comprovou aumento de produtividade e diminuição no consumo de combustível.
Projetada para resistir
No gerenciamento de 28 milhões de hectares na Suécia, os tratores usados para cortar, coletar e carregar árvores no reboque devem ter capacidade para resistir aos duros desafios do ambiente de trabalho.
Depois de mais de 6.000 horas de teste em campo nessa e em outras quatro máquinas, ficou provado que a PVX é bastante robusta e capaz de lidar com condições adversas.
Versatilidade integrada
Projetada como uma válvula seccional, de dois carretéis por seção, a PVX é capaz de suportar até 12 funções diferentes com uma pressão máxima de 420 bar [6.092 psi] e 180 l/min [47,5 gpm] de vazão nos pórtico de trabalho. Basta um simples ajuste das configurações eletrônicas para adaptar as características da válvula às necessidades de funções de trabalho.
Resfriamento eficiente
Cliente de longa data da Gremo no norte da Suécia, a Kapah Forest AB testou um dos forwarders usados nos testes de campo. Stefan Jusslin, um motorista experiente, percebeu a eficiência do combustível e a quantidade de informações dos sensores integrados de temperatura e pressão transmitidos por meio da rede CAN para o display.
"O computador de bordo registra tudo, assim temos os dados de quanto combustível usamos por metro cúbico de madeira. A máquina está funcionando mais fria e economizando muito combustível", afirmou. O guindaste também é mais preciso, e funciona com mais suavidade. Com isso, a vibração da cabine diminui, tornando o trabalho do operador mais preciso e eficiente. Isso é um grande ganho."
Melhor do que as convencionais
Testes comparativos das válvulas PVX e convencionais mostraram 16% de aumento na produtividade e 25% de economia de combustível no ciclo de funcionamento do guindaste. Esse aumento na eficiência é consequência da medição inteligente, diminuição da contrapressão e controle de margem do sistema load sensing. Uma função de regeneração de energia adaptativa também está disponível para otimizar a eficiência do sistema, detectando chances de regeneração de energia e vazão.
Dados em detalhes
Os engenheiros projetistas de máquinas têm acesso aos dados da posição do carretel, de temperatura e pressão registrados pelos sensores integrados. A partir desses dados, é possível ter uma visão geral da relação entre as funções de trabalho, demanda de vazão de óleo e tamanho da carga. Com base nessas informações, a válvula pode ser programada para desempenhar a mesma tarefa várias vezes.
Sistema simplificado
Como a carga no guindaste varia durante a elevação e a transferência das árvores cortadas para o reboque, uma característica de amortecimento ativo mantém um desempenho estável sem necessidade de acumuladores e mangueiras. A redução do número de peças garante um sistema simplificado, o que torna o serviço mais fácil e econômico.
Operações florestais precisas.
Terrenos irregulares e inclinados e condições de trabalho em condições de pouco espaço exigem máquinas florestais robustas e confiáveis. Nós garantimos que você possa gerenciar tudo, do corte e transporte das árvores até o preparo do solo para o replantio. Temos as soluções hidráulicas inteligentes de que suas máquinas precisam para a precisão e eficiência de operações florestais.