Geralmente, os produtores trabalham em espaços bastante restritos em vinhedos ou pomares. Portanto, suas máquinas precisam ter uma alta capacidade de manobra para fornecer um trabalho eficiente em um ambiente restrito. O produtor e empresário rural Lorenzo Menghi utiliza o SAME Frutteto CVT com ActiveSteer, um trator especializado que utiliza a solução de direção eletro-hidráulica nas quatro rodas MultiAxis-Steer™ da Danfoss Power Solutions. A máquina tornou-se parte integrante de sua operação diária.

Por que a direção nas quatro rodas é melhor do que em duas
A propriedade de Lorenzo está localizada em Rimini, na Itália, e ocupa 250 hectares, mais de um terço dos quais cultivado com videiras. Como as videiras crescem muito próximas umas das outras, os operadores de trator não têm muito espaço para virar a máquina nas cabeceiras e passar para uma nova fileira. Esse movimento fica ainda mais complicado ao se trabalhar com um acessório montado na frente da máquina, tornando um pequeno raio de manobra de vital importância.
Um trator com direção de duas rodas padrão pode realizar todas as operações típicas exigidas em um vinhedo ou pomar, como o de Lorenzo. No entanto, o sistema de direção nas quatro rodas melhora o desempenho da máquina em termos de capacidade de manobra e aumenta o acesso ao permitir que o trator opere em lugares antes inacessíveis, maximizando o rendimento da colheita.

Descobrindo a flexibilidade da máquina
A SDF é uma das principais fabricantes mundiais de tratores, distribuindo produtos sob várias marcas, incluindo SAME e DEUTZ-FAHR. Depois de vencer na categoria "Best of Specialized" comoTrator do Ano de 2019 com o redesenho de seu trator Orchard CVT, a empresa apresentou a versão ActiveSteer, da Danfoss Power SolutionsMultiAxis-Steer™, um ano mais tarde.
“A Danfoss Power Solutions nos ofereceu um sistema impressionante e pronto para comercialização desde o início do projeto”, explica Emanuele Burroni, engenheiro de Teste de Pesquisa e Desenvolvimento da SDF. “Como a solução MultiAxis-Steer™ faz parte de um subsistema, os fabricantes têm flexibilidade para decidir qual peça desejam usar".
No caso da SDF, optaram por adotar uma das válvulas de direção eletro-hidráulica (EHi) da Danfoss Power Solutions no eixo traseiro. “Essa liberdade de escolha é uma grande vantagem”, diz Emanuele. “A válvula EHi é totalmente integrável com outros produtos Danfoss que já usamos para o gerenciamento de direção do eixo dianteiro, e também com nossa própria arquitetura. Essa flexibilidade nos permitiu desenvolver nossos próprios modos de direção e comandos de cabine. Além da flexibilidade do design da máquina, a segurança com componentes certificados de terceiros, a complexidade reduzida e os custos de instalação mais baixos foram os principais benefícios obtidos por nós".

Melhores resultados e menos esforço para os operadores de trator
O SAME Frutteto CVT com ActiveSteer foi projetado para aumentar a faixa operacional e o desempenho. “Com o sistema de direção nas quatro rodas da máquina, o raio de manobra do trator é 28% menor do que nos modelos alternativos de tamanho semelhante, o que torna a virada nas cabeceiras muito mais fácil", afirma o produtor e empresário rural Lorenzo.
Ele acrescenta que o sistema de direção nas quatro rodas oferece um aumento de produtividade de aproximadamente 30% com o mesmo esforço do operador. O MultiAxis-Steer™ da Danfoss Power Solutions também é muito fácil de operar e pode ser configurado sem esforço. A condução do trator reduz os movimentos do operador, tornando o manuseio muito menos cansativo e estressante. Além disso, o tempo de funcionamento da máquina é reduzido devido ao menor tempo de inatividade, o que ajuda a reduzir as emissões.
Outra vantagem que o trator oferece ao operador é a maior estabilidade, mesmo durante as operações em declives laterais. A durabilidade é garantida ao girar as rodas no "modo caranguejo" e permitir que o trator se mova lateralmente, outro recurso inovador oferecido pelo sistema.

Outras aplicações para o MultiAxis-Steer™
A SDF planeja instalar o sistema ActiveSteer em sua próxima geração de pequenos tratores de campo aberto. Ao contrário do trabalho nas fileiras estreitas de vinhedos e pomares, o trator de campo aberto pode manobrar com mais liberdade, permitindo que o sistema forneça um ângulo de direção traseiro ainda maior. Isso aumenta o benefício do recurso de rastreamento inteligente durante operações como semeadura e pulverização.
O MultiAxis-Steer™ da Danfoss Power Solutions também está disponível para várias outras máquinas, como pulverizadores, manipuladores telescópicos, rolos compactadores e veículos autônomos, oferecendo diferentes benefícios para cada aplicação. Por exemplo, os operadores de pulverizadores podem retirar as esteiras das rodas traseiras, reduzindo a pegada do veículo para maximizar o rendimento da colheita. Os operadores de pás-carregadeiras e empilhadeiras telescópicas podem virar de lado em uma linha com cerca para alimentar o gado com mais eficiência. Enquanto isso, na construção de estradas, a direção em todas as rodas minimiza o número de passes exigidos pelos operadores do compactador. Isso reduz o uso de combustível e as emissões, além de aumentar a produtividade e eliminar a necessidade de adquirir mais máquinas.

O MultiAxis-Steer™ com subsistema de direção em todas as rodas é compatível com SIL2 e permite o controle independente dos eixos dianteiro e traseiro em um sistema de direção de veículo.