NORUEGA: Uma expansão de 800 milhões de NOK das operações na Nordlaks Smolt AS resultou em um dos maiores sistemas de aquicultura de recirculação da Noruega. Até mesmo um curto tempo de inatividade pode ter consequências graves para a saúde do salmão jovem, de modo que uma operação confiável é fundamental.

Garantindo o tempo de atividade quando ele é essencial
Saiba como os drives VLT® promovem um tempo de atividade confiável, o aspecto mais crítico das operações com salmão jovem
Como esse é um setor com uso intensivo de energia, a Nordlaks priorizou seu próprio fornecimento de eletricidade sustentável a partir de uma usina hidrelétrica local, até mesmo recuperando o excesso de calor para converter em energia. Isso significa que o foco principal da Nordlaks não é a eficiência energética, como seria de esperar. Em vez disso, a confiabilidade é o aspecto mais crítico das operações. Por esse motivo, há três geradores de reserva instalados para emergências, prontos para assumir a geração de energia no caso de uma interrupção no fornecimento da rede pública.

Atenuação de harmônicas livre de problemas
As instalações são alimentadas pela rede de distribuição através de três transformadores dedicados. Os cálculos feitos durante a fase de planejamento mostraram que os níveis de harmônicas seriam muito altos, especialmente ao operar com os geradores de reserva. Por isso, foi instalado um filtro ativo de harmônicas para cada um dos três alimentadores. Esses filtros ativos garantem que as harmônicas de tensão sejam sempre mantidas dentro de limites aceitáveis.

"Para mim, como diretor do departamento elétrico, a ausência de notícias significa que está tudo bem. Os filtros estão funcionando e desempenhando seu trabalho, e o nível de harmônicas de tensão é sempre mantido abaixo de 5% de THDv. Até agora, não tivemos nenhum problema de harmônicas. A Danfoss e a Comsys fornecem uma solução simples, direta, comprovada e econômica. Além disso, atendem às necessidades dos clientes com um alto nível"
- Bram De Roy, diretor do departamento elétrico da Nordlaks Smolt AS

O VLT®AQUA Drive oferece controle de carga superior
As instalações da Nordlaks em Innhavet, na Noruega, são uma planta complexa com um grande número de cargas, consistindo principalmente em bombas, ventiladores e compressores. Durante o processo de seleção do controle de velocidade variável, a Nordlaks escolheu os drives VLT® de 6 pulsos, uma vez que oferecem desempenho superior em termos de confiabilidade e ruído de alta frequência, quando comparados à segunda melhor alternativa. Ao longo de dois anos, foram instaladas 200 novas unidades do VLT® AQUA Drive FC 202 para proporcionar controle de carga de velocidade variável e economia de energia. Os drives FC 202 têm potência de 1,5 a 55 kW, suportando principalmente as operações de bombeamento.

O suporte aprofundado faz toda a diferença
Como a confiabilidade era o principal critério de seleção, a confiança e o desempenho comprovado desempenharam um papel significativo na especificação do projeto. Durante a fase de planejamento, Svein Robert Haldar, da Danfoss Drives, e Henrik Sjökvist, da Comsys, mantiveram contato constante com Bram De Roy, da Nordlaks, para garantir que ele pudesse tomar decisões bem informadas e assegurar o sucesso da colocação em funcionamento da planta. Apesar da distância até Innhavet, no norte remoto da Noruega, a equipe se reuniu em várias ocasiões para garantir soluções ideais e sucesso no início das operações.

"Foi extremamente gratificante trabalhar com a Danfoss e a Nordlaks nesse projeto. Os drives Danfoss são extremamente versáteis, oferecendo ampla compatibilidade com todas as tecnologias típicas, independentemente da marca. Portanto, trabalhando em conjunto, conseguimos utilizar nossos filtros ativos para obter a mais alta otimização de desempenho técnico possível para essa aplicação. Além disso, sabemos que a Danfoss está tão disposta quanto nós a investir tempo com o cliente para explicar a tecnologia e fornecer treinamento no local. Para esse projeto, a Danfoss e a Comsys trabalharam juntas para compartilhar com a Nordlaks um conhecimento verdadeiramente aprofundado. Isso que é uma equipe sólida!",
explica Henrik Sjökvist, da Comsys.

Conheça o VLT® AQUA Drive
Estudos de caso relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Uma alta confiabilidade promove a aquicultura sustentável na NordlaksNORUEGA: O VLT® AQUA Drive FC 202 garante tempo de atividade confiável com uma rigorosa conformidade de harmônicas na Nordlaks Smolt AS.