O Sygehus Sønderjylland, hospital localizado em Sønderborg, Dinamarca, fez uma parceria com a Danfoss Sector Coupling Solutions e a empresa de serviços de aquecimento urbano, Sønderborg Varme, para reduzir suas emissões de CO2.

O desafio
Desde o início da crise energética em 2022, empresas de toda a Europa têm procurado maneiras de reduzir sua dependência de combustíveis fósseis e encontrar formas mais eficientes de aquecer e resfriar seus edifícios. Os hospitais não são exceção. No entanto, diferentemente de entidades corporativas, hotéis ou restaurantes, os hospitais não podem simplesmente aumentar o preço de seus produtos para compensar os aumentos no preço da energia. Eles precisam encontrar uma maneira de melhorar a eficiência energética de seus edifícios e identificar fontes de energia sustentáveis.
Para o Sygehus Sønderjylland, o esforço para descarbonizar foi mais do que apenas economia financeira. O hospital pretendia alcançar a neutralidade de carbono e sua administração reconheceu o potencial de combinar a recuperação de calor com o aquecimento urbano para atingir essa meta. Portanto, o hospital fez uma parceria com a Danfoss e a concessionária de aquecimento local para explorar maneiras de reduzir simultaneamente a conta de energia e as emissões de carbono.

A solução: Desbloquear o potencial do excesso de calor
O hospital instalou duas novas bombas de calor com eficiência energética e um sistema de aquecimento e resfriamento hidrônico atualizado para substituir o sistema de aquecimento a gás e a óleo e as caldeiras que o acompanhavam. As bombas de calor, alimentadas por Energy Machines™, fornecem resfriamento ao hospital por meio de um equipamento crítico integrado e um sistema de resfriamento de conforto. Cada bomba é equipada com quatro compressores Turbocor® isentos de óleo da Danfoss, que proporcionam eficiência excepcional, especialmente para aplicações de resfriamento, e são ideais para casos com alta demanda de resfriamento, como hospitais. O hospital espera reduzir a quantidade de energia que compra em 28.300 MWh por ano.
O hospital usa o calor recuperado do sistema de resfriamento para atender às suas cargas de calor de processo e de conforto. Quando o sistema gera mais calor do que o hospital precisa, a empresa de aquecimento - Sønderborg Varme - transfere o excesso de calor para a rede de energia distrital para uso no aquecimento de residências particulares. Nos meses frios, quando a carga de resfriamento é baixa e a demanda de aquecimento é alta, o hospital pode usar o trocador de calor bidirecional para complementar o aquecimento fornecido ao hospital pela rede. Quando o sistema estiver totalmente implementado, o hospital espera vender de volta 15.800 MWh de calor excedente para a rede, o que poderia cobrir o consumo de calor de mais de 877 residências dinamarquesas médias. Isso não apenas ajuda o hospital a reduzir sua pegada de carbono, mas também cria um clima interno mais confortável para pacientes, funcionários e arredores.
Os resultados: De consumidor de energia a fornecedor de energia
De acordo com Martin Brander, Gerente Sênior de Desenvolvimento de Negócios da Danfoss Sector Coupling Solutions, esse caso é um excelente exemplo de como as comunidades podem criar sistemas de energia sustentáveis. “Ao capturar o calor do sistema de resfriamento do hospital e canalizá-lo para a rede local de aquecimento urbano, o hospital se transforma em um fornecedor de energia”, diz Martin. “Isso ilustra como podemos projetar sistemas de energia que atendam às necessidades de aquecimento e resfriamento de forma sustentável.”

Ao capturar o calor do sistema de resfriamento do hospital e canalizá-lo para a rede local de aquecimento urbano, o hospital se transforma em um fornecedor de energia. Isso ilustra como podemos projetar sistemas de energia que atendam às necessidades de aquecimento e resfriamento de forma sustentável.
The experiences gained from this project will also benefit other hospitals within the region, as Jesper Møller Iversen, Head of Finance and Planning at Sygehus Sønderjylland, points out. "With great pleasure, we wave goodbye to fossil fuels at the hospital in Sønderborg and welcome the green transition. As a large organization, we are pleased to be able to make our contribution to this important transition. We expect to gain a lot of valuable experiences, which can also benefit other hospitals in the region and throughout Europe."

Com grande satisfação, nos despedimos dos combustíveis fósseis no hospital de Sønderborg e damos as boas-vindas à transição ecológica. Como uma grande organização, estamos satisfeitos em poder contribuir para essa importante transição. Esperamos obter muitas experiências valiosas, que também podem beneficiar outros hospitais da região e de toda a Europa.
Notícias

A Danfoss e o hospital dinamarquês lideram o caminho para a descarbonização do setor de saúde
O Sygehus Sønderjylland, o hospital local de Sønderborg, no sul da Dinamarca, está liderando o caminho para garantir um futuro mais verde e sustentável na área da saúde, pois está substituindo os sistemas de aquecimento e resfriamento à base de óleo por uma tecnologia de eficiência energética.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Refrigeration Drive FC 103O FC 103 é dedicado ao controle de compressores, bombas e ventiladores para economia significativa de energia em fábricas de refrigeração.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Intercambiadores de calor de placas soldadasNuestros intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultra eficiente en las aplicaciones de alta presión o temperaturas extremas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnología Micro Plate™El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Visores de líquidoO SGP é uma série de visores para aplicações de alta pressão (pressão de trabalho máxima 52 bar/754 psig). O SGP está disponível em versões otimizadas para refrigerantes com óleo mineral tais como, por exemplo, o HCFC, e em versões otimizadas para refrigerantes HFC não inflamáveis. O SGP está disponível com conexões de rosca, solda e soquete, e com ou sem indicadores de umidade.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Pressostatos e termostatos para refrigeraçãoA gama de pressostatos e termostatos abrange diversas aplicações de refrigeração e ar condicionado. Os pressostatos e termostatos se apresentam em duas categorias: KP padrão e RT para trabalhos pesados. Os pressostatos e termostatos podem ser fornecidos para refrigerantes fluorados ou amônia.