Um líder global em agenciamento de carga e logística estava procurando uma solução de aquecimento e resfriamento com eficiência energética para seu centro de logística de aproximadamente 300.000 m2 no norte da Dinamarca. A empresa se uniu ao parceiro OEM de longa data da Danfoss, a Energy Machines e a Danfoss para implementar um sistema sustentável de aquecimento e resfriamento usando 100% de energia renovável.
O desafio
Descarbonização do aquecimento e resfriamento
Como muitos clientes da Danfoss, esta empresa de logística estabeleceu metas climáticas ambiciosas, incluindo a descarbonização de suas operações até 2050. O desenvolvimento de seu centro logístico apresentou uma oportunidade ideal para projetar um sistema de aquecimento e resfriamento ecologicamente correto.
O desafio era desenvolver um sistema de energia capaz de atender às demandas substanciais de aquecimento (4,9 MW) e resfriamento (2,2 MW) do centro logístico, minimizando o impacto ambiental e os custos operacionais da instalação.
A solução
Aproveitamento do armazenamento térmico natural da terra para aquecimento e refrigeração eficientes e ecologicamente corretos
A empresa de logística selecionou uma solução de energia geotérmica integrada usando um sistema de armazenamento de energia térmica de aquífero (ATES), projetado pela Energy Machines. Durante o verão, o sistema bombeia a água subterrânea para resfriar os edifícios por meio de trocadores de calor, armazenando o calor absorvido no aquífero. Durante o inverno, o processo é invertido e os trocadores de calor absorvem o calor armazenado para aquecer os edifícios.
Sete bombas de calor Energy Machines™ EMT, equipadas com compressores isentos de óleo Danfoss Turbocor®, transferem e aumentam esse calor de forma eficiente, mantendo as temperaturas internas ideais durante todo o ano. Além dos compressores, a Energy Machines usou uma ampla gama de soluções de componentes pré-configurados da Danfoss para as bombas de calor, a fim de garantir uma integração perfeita e um desempenho ideal. O resultado é um sistema que pode atender às necessidades de aquecimento e resfriamento do centro logístico, reduzindo significativamente o consumo de energia e as emissões de carbono.
Esse projeto é um bom exemplo de como o acoplamento de setores pode funcionar em pequena escala. As empresas podem aplicar o mesmo sistema para diversas finalidades de controle de temperatura na mesma instalação, recuperando o calor de um processo e armazenando e usando essa energia para manter os requisitos de controle de temperatura da mesma instalação ou de uma instalação vizinha. Essa abordagem pode funcionar para empresas que não têm a possibilidade de alimentá-lo de volta em uma rede de energia distrital, onde elas ainda podem se beneficiar da captura e reutilização do excesso de calor em suas instalações.
Os resultados
O sistema ATES fornece aquecimento com um COP de 3,7-4,5 e resfriamento com um COP de 50, garantindo um consumo mínimo de eletricidade. Isso se traduz em uma economia significativa de energia e apoia os objetivos de sustentabilidade da empresa.
Além de mostrar o potencial das soluções de energia renovável em operações logísticas de grande escala, esse projeto destaca como empresas de todos os portes podem se beneficiar do acoplamento do setor.
Você sabia?
Sobre o Aquifer Thermal Energy Storage (ATES): Na estação de refrigeração, o sistema bombeia a água subterrânea do “poço frio” para refrigerar os edifícios por meio de trocadores de calor, armazenando o calor absorvido no aquífero por meio do segundo poço. O processo é invertido durante a estação de aquecimento - os trocadores de calor absorvem o calor armazenado do “poço quente” para aquecer os edifícios. Os poços são trocados anualmente para recarregar a energia esgotada dos poços. |