DrivePro® Remote Expert Support

  • Visão geral
  • Como funciona
  • FAQ
  • Estudos de caso

Minimize o tempo de inatividade inesperado e aumente a eficiência com uma resposta mais rápida

A Danfoss oferece rápida solução de problemas e suporte de comissionamento de nossos especialistas por meio de acesso remoto aos seus conversores. Nossos especialistas podem encontrar rapidamente os dados relevantes, analisar o problema e decidir o melhor curso de ação. Os problemas podem ser resolvidos rapidamente, às vezes mesmo sem a necessidade de uma visita ao local.

Reduzir custos

Você obtém mais tempo de operação com identificação e resolução rápidas de falhas. Economize custos desnecessários evitando visitas ao local para fins de coleta de informações ou configuração de conversores de frequência.

Totalmente seguro

Somente dispositivos autorizados podem acessar seus conversores de frequência remotamente e todas as informações transferidas pela Internet são fortemente criptografadas.

Como funciona

Recursos e benefícios

Solução de problemas por especialistas

  • Redução de tempo de inatividade não planejado

Análise rápida da causa raiz

  • Resolução rápida de problemas

Acesso a informações precisas

  • Tempo de resposta rápido

Coleta remota de informações

  • Economize custos com visitas desnecessárias ao local

FAQ

O serviço DrivePro® Remote Monitoring utiliza uma conexão de dados sempre ativa para seus conversores de frequência e monitora continuamente as informações deles. Ele coleta e registra dados operacionais e históricos de falhas, o que pode ser uma grande ajuda para a solução de problemas. Ele também armazena detalhes dos parâmetros e configurações do conversor de frequência, que podem ser usados para a substituição semiautomática do conversor de frequência. Além disso, o serviço DrivePro® Remote Monitoring procura continuamente por sinalizadores de falha. Se ele detectar um sinalizador, ele o notificará automaticamente por e-mail.

Em seguida, você pode entrar em contato com o serviço DrivePro® Remote Expert Support para obter orientação sobre como lidar com o problema. O serviço DrivePro® Remote Expert Support por si só não monitora seus conversores de frequência - cabe a você detectar falhas. Além disso, o serviço DrivePro® Remote Expert Support só se conecta aos seus conversores de frequência enquanto os engenheiros da Danfoss estão fornecendo suporte de diagnóstico - não há uma conexão sempre ativa.

 

A Danfoss implementou medidas de segurança robustas e abrangentes para o serviço DrivePro® Remote Expert Support. O dispositivo de gateway usado para acessar os conversores de frequência é invisível a qualquer pessoa que não seja usuário autorizado e o acesso é possível somente com chaves de alta segurança controladas exclusivamente pela Danfoss. Todos os dados que passam entre os conversores de frequência e a Danfoss são fortemente criptografados. Atualizações regulares de segurança são instaladas automaticamente nos gateways e nos servidores da Danfoss, e a segurança geral do sistema é auditada regularmente.

 

Isso depende da sua localização. Os horários de funcionamento são os mesmos do seu Centro de Suporte Danfoss local, o que significa que se você estiver em um país onde o centro opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, o serviço DrivePro® Remote Expert Support também estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Não há limite para o número de chamadas. Não importa quanto você faça, você continuará pagando a mesma taxa.

 

Para manter o orçamento simples, seu escritório de vendas local da Danfoss Drives terá prazer em fornecer uma cotação. Também vale a pena saber que o serviço DrivePro® Remote Expert Support pode ser combinado com outros elementos do portfólio DrivePro® Lifecycle, como o DrivePro® Start-up e o DrivePro® Preventive Maintenance, para criar um pacote acessível que atenda exatamente às suas necessidades.

 

Estudos de caso

  • if (isSmallPicture) { O pôr do sol na cidade de Gliwice; } else if (isBigColumns) { O pôr do sol na cidade de Gliwice } else { O pôr do sol na cidade de Gliwice }
    Os serviços DrivePro® melhoram a segurança do fornecimento de calor para 49.000 apartamentos em Gliwice

    POLÔNIA: Na empresa de aquecimento distrital PEC Gliwice, os conversores de frequência reduzem o consumo de energia dos motores elétricos em até 40%. As auditorias DrivePro® Site Assessment ajudam a garantir a eficiência ideal.

  • if (isSmallPicture) { Hanspeter Sommer descendo as escadas dentro da estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna; } else if (isBigColumns) { Hanspeter Sommer descendo as escadas dentro da estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna } else { Hanspeter Sommer descendo as escadas dentro da estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna }
    Como uma nova estação de bombeamento de água mantém o fluxo de fornecimento em Berna

    SUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável.