Perda de energia e água coloca pressão na indústria hídrica
De acordo com o Fórum Econômico Mundial de 2017, a crise hídrica é avaliada como um dos maiores riscos para o mundo e com um amplo impacto.
Conforme as populações crescem, as pressões se acumulam, e encontrar uma relação mais sustentável entre as fontes de energia e de água se torna fundamental em menos de duas décadas.
Hoje, estima-se que quase um terço da população mundial vive em áreas de escassez e problemas hídricos e, até 2040, antecipa-se que quase 20% de todos os países passem por problemas hídricos graves.
Ainda assim, perdas de água e energia no setor hídrico são extremamente altas. Na verdade, a quantidade média de água desperdiçada pelo sistema de distribuição de água é de 40% em todo o mundo e 26% na Europa - devido a erros, vazamentos e pressão da água.
Ao mesmo tempo, 4% da eletricidade global é consumida pela indústria hídrica - um dado que é esperado dobrar até 2040 - e a água conta por até metade da conta de energia total de um município.

Desafios de hoje, conquistas de amanhã
Os desafios da indústria refletem uma crescente necessidade de tratamento e oferta de água eficientes.
A boa notícia é que as tecnologias para reduzir o consumo de energia e os vazamentos em todas as fases do ciclo da água - desde a produção e distribuição até o bombeamento e tratamento de efluentes - já existem.

A gestão de pressão é fundamental por todo o ciclo da água
Mads Warming, Diretor Global do segmento Danfoss Drives, explica por que há a necessidade por tratamento e oferta de água mais eficiente em uma escala global.

O controle de pressão é fundamental para reduzir a perda de água e energia
Os sensores de pressão e drives de velocidade variável da Danfoss são um componente-chave para reduzir a perda de água e energia por todo o ciclo da água.
As experiências de 112 sistemas em 10 países diferentes mostram que o melhor controle de pressão reduz o consumo de energia desnecessário e água não faturada de forma significativa.
Em média, a melhor gestão de pressão leva a uma redução de 38% na pressão e menos 53% em novas quebras. Entre outros benefícios, o consumo de energia é reduzido em 20-40%, e a redução de vazamento de água típica é de 38%. Além disso, as melhorias resultam em tempo de vida útil mais longo dos recursos e menos reclamações relacionadas à rede.

Empresa de serviços hídricos da Dinamarca define novos padrões de sustentabilidade
A Aarhus Water, empresa de serviços hídricos dinamarquesa, está operando com apenas 6% de vazamento. A Danfoss contribui por todo o ciclo da água.

Equilibrando o uso de energia e água
A crescente demanda global por água e energia colocou uma pressão imensa em ambas as indústrias para encontrar um caminho na direção de um futuro mais sustentável. E a própria pressão é fundamental para atingir esse objetivo.
Estudos de caso

A primeira área de captação neutra em energia no mundo
A área de captação de Marselisborg, em Aarhus, atingiu 100% de produção de excedente de energia - ao minimizar o consumo por todo o ciclo da água e maximizar a produção de energia da instalação de efluentes.
Artigos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Como uma nova estação de bombeamento de água mantém o fluxo de fornecimento em BernaSUÍÇA: A estação de bombeamento de Wehrliau, em Berna, fornece até 1,20 milhão de litros de água potável por hora. Os drives iC7 desempenham um papel fundamental na garantia de um fornecimento confiável.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Uma alta confiabilidade promove a aquicultura sustentável na NordlaksNORUEGA: O VLT® AQUA Drive FC 202 garante tempo de atividade confiável com uma rigorosa conformidade de harmônicas na Nordlaks Smolt AS.
Fale conosco
Para mais informações, fale conosco.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KP / KPI, pressostatos para indústria leveOs pressostatos KPI são utilizados em sistemas de regulagem, monitoramento e alarme, em aplicações industriais. A série KP é adequada para unidades em conexão com meios líquidos e gasosos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmissor de pressão semiflexível de MBS 1700O transmissor de pressão tipo MBS 1700 foi projetado para uma variedade de aplicações e para fácil instalação. O transmissor proporciona alto grau de confiabilidade nas medições, garantindo que pequenas variações de pressão sejam detectadas imediatamente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 3000, transmissores de pressão compactosO transmissor de pressão compacto MBS 3000 foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais proporcionando confiabilidade na medição de pressão, mesmo em condições críticas de trabalho.
O programa flexível do transmissor de pressão cobre todos os sinais de saída padrão. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.