A gestão hídrica não precisa de alto consumo de energia
Normalmente, os processos de tratamento de água e efluentes totalizam 25-40% da conta de eletricidade de um município e equivalem a 4% do consumo de eletricidade global. As instalações de água e efluentes são, portanto, normalmente as maiores consumidoras individuais de água de um município.
O uso extensivo de conversores de frequência e sensores on-line em tempo real cria a base para o controle avançado de processos em tempo real.
Eles agora são combinados com produção de energia com base em metano a partir de um digestor da usina de efluentes, resultando nas primeiras instalações completas em uma base completamente neutra em energia. Isso é obtido sem adicionar fontes de energia externas, como, entre outras, carbono, solar e eólica. A neutralidade energética cobre todo o ciclo da água, desde a produção e distribuição de água até o bombeamento e tratamento de efluentes.

Sistema de canalização de efluentes
Otimização energética e controle de SCADA do sistema de canalização de efluentes também são uma tendência crescente. Ao usar os conversores de frequência da Danfoss, é possível melhorar a eficiência da bomba entre 15-30% e, também, reduzir drasticamente os custos de manutenção. A função "deragging" evita que a eficiência das bombas caia ao aumentar a marcação e estender os intervalos de manutenção das bombas. Usar um conversor de frequência junto com um sistema SCADA também oferece a possibilidade de garantir a utilização máxima da capacidade do volume no sistema de canalização em relação a expansão de água de tempestades.

Usinas de tratamento de efluentes
As últimas tendências em usinas de tratamento de efluentes são "Biorrefinaria" e "Instalações de Recuperação de Recursos Hídricos". Elas cobrem a aceitação geral de que os efluentes precisam ser considerados como um recurso a partir do qual tanto recursos energéticos quanto valiosos podem ser ganhos. Em alguns dos casos mais avançados, a produção de energia agora (mesmo sem adicionar carbono ou recursos de energia externos) alcançou um nível onde a energia recuperada de um processo de tratamento de efluentes não apenas cobre as próprias necessidades da usina, mas também as necessidades energéticas para a produção e distribuição de água potável, além do bombeamento de efluentes. Em outras palavras, todo o ciclo hídrico pode ser considerado neutro em energia.
Uma condição prévia para neutralidade de energia é um cabo de controle na forma de um conversor de frequência disponível para todo o equipamento rotativo, de modo que a instalação, totalmente controlada por computador, pode se adaptar às variações de carga. Normalmente, 30-60% da energia é usada no processo biológico; Normalmente, o controle do conversor de frequência pode cortar o consumo de energia em 20-40%. O controle de sujeira por meio do controle das bombas RAS é similarmente importante tanto para limitar o consumo de energia quanto para evitar a "queima" do carbono, que é necessária para gerar gás e, consequentemente, produzir energia. Os conversores de frequência da Danfoss foram escolhidos por algumas das instalações mais avançadas, onde alta eficiência instalada da unidade e maior confiabilidade e facilidade de operação foram critérios de seleção fundamentais.

Geração de energia excedente a partir do tratamento de efluentes
Desde 2010, a usina de tratamento de efluentes de Marselisborg transformou seu foco de minimizar a energia consumida para maximizar o excedente líquido de energia. Hoje em dia, a instalação tem produção líquida de eletricidade e aquecimento, alimentando o sistema de aquecimento do distrito no segundo maior município da Dinamarca, Aarhus. Assim, a pegada de carbono foi reduzida em 35%.
Estudos de caso
Documentos

Nova geração VLT® AQUA Drive
Descubra mais sobre como alcançar gestão energética e excelente vazão de água.
Produtos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Série MBS 3000, transmissores de pressão compactosO transmissor de pressão compacto MBS 3000 foi projetado para ser usado em quase todas as aplicações industriais proporcionando confiabilidade na medição de pressão, mesmo em condições críticas de trabalho.
O programa flexível do transmissor de pressão cobre todos os sinais de saída padrão. -
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® AQUA Drive FC 202VLT® AQUA Drive FC 202 controla todos os tipos de bombas e vem equipado com um controlador em cascata.